来源:中国电子网
时间:2013-05-29
ARM宣布LG电子已获得下一代ARM Cortex-A50系列处理器(CPU)解决方案及下一代ARM Mali图形处理器(GPU)技术授权。在这一合作协议之下,LG电子将能够借助ARM性能的CPU及GPU解决方案开发市场的技术。
LG电子此前已经在其系统级芯片(SoC)技术中采用了ARM Cortex及Mali GPU技术,此次的合作深化了双方既有的稳固合作关系基础。这项新的合作协议将使LG电子能够提供应用范围更广泛的高性能SoC。ARM去年10月发布的Cortex-A50系列,整合了下一代32位与64位应用的性能需求。而授权LG电子的下一代Mali GPU将扩展并超越Mali-T678 图形处理器所提供的性能,并将图形处理及GPU计算能力提升至新的水平。
LG电子高级副总裁Bo-ik Sohn表示:“在解决方案从32位过渡到64位的过程中,CPU与GPU之间的密切协同合作正变得日益重要。 通过LG电子所具备的实现完整GPU计算力的能力,结合ARM big.LITTLE处理架构技术,这将作为我们推动LG设备整体性能发展的关键驱动力。”
ARM高级副总裁兼多媒体处理器部门总经理Pete Hutton表示:“LG电子此次获得ARM性能CPU及GPU IP的授权,将帮助他们扩大终端设备的开发潜力。结合下一代Cortex CPU和Mali GPU的高端技术,将能在市场的功耗效率水平上,令许多创新功能成为现实。”