• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

三星GALAXY S4 Mega曝光 配6.0英寸巨屏【图】

来源:OFweek电子工程网
时间:2013-05-29

分享至:
  • OFweek 电子工程 网,如果你记性不算太差,并且比较关注 三星 GALAXY S4衍生版本消息的话,那么或许应该会记得不久前泄露的神秘新机三星 GALAXY S4 Mega 。而现在,来自荷兰的网站mobileaks又为我们爆出了该机渲染图片,并披露这款新机将拥有6.0英寸触控屏和更窄的边框设计。

    渲染图曝光

    在过去三星官方更新的WatchON应用中,一款从未见过的新机三星GALAXY S4 Mega曾引起了不少人的关注。只是当时除了型号之外,并没有更多的信息被曝光。而从这次荷兰网站mobileaks放出的该机渲染图片来看,这款新机在外形上延续了GALAXY S4的风格,但拥有更大的触控屏。

    同时为了更好的控制手机的体积,三星还为该机采用了超窄边框设计,所以尽管在配备了6.0英寸触控屏的情况下,该机相比GALAXY S4而言似乎在体积方面并没有增加多少。

    真实性不高

    尽管从三星GALAXY S4 Mega的名称来看,这款手机可以看成是三星GALAXY S4系列与GALAXY Mega系列的合体,也就是在三星GALAXY S4家族中加入大尺寸触控屏版本,并就此填补这GALAXY Mega系列手机的触控屏尺寸空白。不过,在这个触控屏尺寸范围内,三星还会有GALAXY Note 3即将推出,即便是三星GALAXY S4 Mega通过不支持手写笔来体现差异,但似乎还是很难找到自己的市场定位。

    因此,该机的真实身份将存在两种可能,一是在过去官方应用中出现了错误,“临时工”将三星GALAXY Mega误写成了GALAXY S4 Mega,二是三星GALAXY S4 Mega或许就是未来的大屏跨界旗舰三星GALAXY Note 3。

  • 标签 三星 GALAXY S4 Mega IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台

    更多新闻