• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

AMD:笔记本已失去动力 混合本才是未来

来源:中国电子网
时间:2013-05-28

分享至:

Intel在北京的IDF 2013峰会上大谈可拆卸的变形本,AMD也对这种混合型设备兴趣浓厚的,新发布的Kabini、Temash APU就将其列为重点目标。AMD移动产品总监Kevin Lensing也对美体称,“传统笔记本的增势已经不复存在,正在倒退”,跟不上平板机、混合本的脚步了。

特别差的显示质量、有限的便携性、缓慢的启动速度,Kevin Lensing认为这些因素正在慢慢“杀死”传统的Windows笔记本,并把用户“赶”向Android、iOS生态系统。

Kevin Lensing声称:“我们认为,混合型才是笔记本的未来。”但可能是为了给自己的话留条后路,他又补充道:“有些产品形态的寿命很短,还没有(混合本的)批量测试。(混合本)的设计还没有大量到来。”

他进一步指出,混合本现在还没有成规模的销量,这导致厂商很难了解公众对其的普遍态度,不知道怎样才能充分满足消费者,这意味着现有的很多混合型设计产品都只是试验品。

当然,宣传自家产品是不能少的。Kevin Lensing宣称,基于Kabini、Temash APU的混合本“能在分离状态下带来平板机体验,接入底座后则有真正的笔记本体验”,其中后者使用了AMD Turbo Dock技术,可以“在移动设备上实现主机质量的游戏”。

他还表示,AMD已经从历史中吸取了经验教训,会更快地对计算领域发生的变化作出反应。他说:“我们以往太依赖笔记本了,(但是在2011年发布Brazos APU后)AMD正在杀死笔记本”。

标签 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购

更多新闻