• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

今年下半年触控笔电渗透率挑战15%

来源:OFweek电子工程网
时间:2013-05-28

分享至:
  • OFweek电子工程网讯:新一代搭载Windows8的 触控笔电 于去年第四季风光上市,然偏高的售价以及Windows8使用界面难以获得消费者共鸣,季全球笔电出货中,触控产品的 渗透率 只有6.3%,第二季即使因为新机加入渗透率有所增加,但预估也仅8.7%的水平,上半年合计渗透率约7.5%,整体表现实属冷清。全球市场研究机构TrendForce旗下光电事业处WitsView表示,包括作业系统商、触控模块厂、以及品牌商持续调整策略希望加速触控笔电的普及,下半年触控笔电的发展转趋热络,预估平均渗透率有机会挑战15%。

    WitsView研究协理邱宇彬表示,微软近期祭出的SST(SmallScreenTouch)促销方案,针对11.6?以下产品的Windows8授权金补贴达30美元,等于是用实际的方式,协助笔电品牌商吸收触控模块所增加的成本。此举激励品牌商于下半年推出售价仅$400~450的平价11.6?触控笔电,除了藉此推升触控笔电的渗透率外,也大幅降低消费者在笔电上使用触控功能的门槛。

    至于触控模块厂的影响力,则特别聚焦产能供给与价格调降两个层面上。为了抢进触控笔电市场,除了TPK等业界领导厂商挹注新的4.5代与5.5代新产能外,面板厂也挟着产能与TotalSolution产品的优势跨入,触控模块产能增加,缓解OGS在笔电上供给短缺的问题,面板厂加入战局也间接压低OGS报价,整体而言缺货问题减少,触控成本降低,对于触控笔电的推广而言都是加分。

    2013年笔电出货规模预估为175.4M,相较于2012年衰退恐达5%。邱宇彬认为,笔电加入触控功能,除了能显著提供硬件规格外,也同时为成熟产品注入新的生命力,更进一步来说,今年触控笔电一方面肩负起刺激市场需求的重责大任,一方面俨然成为品牌彼此攻防的重要堡垒,除了原本就积极耕耘的Asus、Acer以及Sony外,Lenovo与HP等品牌也将推出大量新产品应战。以占市场比重超过七成的14?与15.6?为例,下半年应该就有不少物美价廉,售价介于600美元上下的产品可供选择。

    平心而论,触控笔电在产品、供应链、成本、设计等要素上也都还有诸多可以改良的地方,要在短时间内成就高渗透率是有其困难的。不过WitsView表示,受到Haswell新平台的推出、补贴方案的执行、关键零组件降价、以及产品售价重新定位等正向因素的刺激,触控笔电的市场氛围可望由上半年的冷清转向下半年的热络,上冷下热成为今年触控笔电市况的写照,预估全年的渗透率为11.8%。

  • 标签 触控笔电 渗透率 预测 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购

    更多新闻