导语:目前,由于Windows平板电脑并未吸引消费者的足够关注,微软开始改变做法。微软已经为小尺寸Windows平板电脑的推出做好了准备,而Windows业务财务主管塔米.莱勒(Tami Reller)则承诺,微软即将推出Windows 8的升级Windows Blue,以解决7至8英寸平板电脑的电池续航问题。华硕和宏碁正计划推出小尺寸Windows平板电脑,预计其他厂商也将这样做。
《PCWorld》网络版周末刊文称,微软正在推动小尺寸Windows 8平板电脑的发展。然而业内人士认为,解决Windows平板电脑当前问题的方式并非小尺寸屏幕,而在于应用生态系统。
以下为文章全文:
当微软的设计师和工程师开发Windows 8时,9.7英寸iPad在平板电脑市场就像是“800磅的大猩猩”,拥有极高的市场份额,远远于正奋力追赶的Android平板电脑。因此,Windows 8的未来似乎在于大尺寸屏幕。
随后,亚马逊Kindle Fire、巴诺书店Nook和谷歌Nexus 7等平板电脑面市。一夜之间,消费者就爱上了这种小尺寸的廉价平板电脑。2012年10月23日,苹果公司也顺应了这一趋势,发布了iPad mini。3天后,微软发布了Windows 8。该系统的设计针对10英寸以上屏幕进行了优化,因此已落后于当时的市场趋势。
目前,由于Windows平板电脑并未吸引消费者的足够关注,微软开始改变做法。微软已经为小尺寸Windows平板电脑的推出做好了准备,而Windows业务财务主管塔米.莱勒(Tami Reller)则承诺,微软即将推出Windows 8的升级Windows Blue,以解决7至8英寸平板电脑的电池续航问题。华硕和宏碁正计划推出小尺寸Windows平板电脑,预计其他厂商也将这样做。
我们目前需要准备好迎接大量小尺寸Windows平板电脑的到来,但在此之前,一个关键问题在于:小尺寸屏幕能否解决Windows平板电脑的真正问题?
小尺寸屏幕带来降价
价格是首先值得讨论的话题。谷歌目前向硬件厂商免费提供Android系统,而微软则通过销售Windows 8授权获得了大笔收入。因此从基础来看,Windows平板电脑的价格总会高于同样硬件规格的Android平板电脑。
仅仅这一因素就将“杀死”小尺寸平板电脑。如果用户可以以200美元的价格购买一台Nexus 7,那么以380美元去购买一台8英寸Windows平板电脑简直就是发疯。泄露的信息显示,宏碁Iconia W3的售价将为380美元。
不过,微软可能会做出让步,以解决这一问题。近期有报道称,对于向屏幕尺寸10.8英寸以下的触摸屏设备提供的Windows 8授权,微软将给予极低的折扣。对这类设备的Windows 8授权可能低至每台30美元。
微软一名发言人表示,不会对OEM的系统价格置评。不过有迹象表明,微软确实提供了这样的折扣。5月初,华硕CEO沈振来曾表示,华硕计划发布小尺寸Windows 8平板电脑,他预计10英寸以下Windows平板电脑的价格将降低至300美元。