据国外媒体报道,当你从一开始就站在100%的高度时,你有可能的前进方向便是向后倒退,但这一点在苹果员工对于公司CEO蒂姆-库克(Tim Cook)的
满意度
调查方面似乎并不适用。平心而论,苹果在其成长的历史过程中曾经遭到过不少的挫折,尤其是在90年代末和21世纪初的时候。但现在,随着苹果股价的不断下滑、市值蒸发以及移动领域主要竞争对手谷歌(微博)Android的不断紧逼,苹果此前的辉煌似乎已经开始再次远去了。
然而,根据美国知名招聘网站GlassDoor日前公布的统计数据显示,库克目前已经获得了90%的以上的员工满意度,仅次于乔布斯时期97%的历史纪录。
可以肯定的是,目前苹果员工对于自己能够为这家总部位于库普蒂诺的标志性公司工作都感到颇为满意。需要指出的是,苹果的员工满意度曾在2012年中期,也就是苹果股价超过700美元的时候达到了80%的历史点,而现在这一指标也仅仅下滑了2个百分点,至78%。
不过,较高的员工满意度并不意味着在苹果,或者说为库克工作就是一件十分轻松的事情。据部分苹果经理人透露,库克希望员工能够在每天6点前就开展自己的工作,并希望员工能够在没有任何监管的情况下依旧可以值得信赖。另一名苹果工程师则透露,自己曾抱怨过在苹果的工作生活与个人生活之间缺乏平衡点的问题。
“在苹果工作你就不用希望自己能够在工作和生活之间找到一个平衡点了,因为每周的管理评审例会都要求你在工作时间以外也要做到随叫随到。”该工程师如是说道。
外界分析认为,即将于当地时间6月10日在旧金山莫斯克尼会议中心举行的“全球开发者大会”(Worldwide Developer Conference,以下简称“WWDC”)对于苹果和库克本人来说都是一场不小的考验,因为库克此前已经透露称“苹果不会在今年秋季前发布任何重大产品”。因此,此次WWDC的关注重点将主要放在iOS 7操作系统的公布,以及苹果在诸如音乐和媒体等方面的进展这些方面。
所以,苹果需要在本届WWDC上凭借这些新服务、新系统的推出确保自己在移动操作系统领域的领导地位,并继续说服消费者以及苹果员工对公司保持信心。