北京时间5月26日消息,还有不到三周时间,苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)就将登上全球开发者大会(
WWDC
)舞台发表主题演讲。通过这场开发者盛会,外界将有机会了解苹果公司对于2013年的计划。
以下是我们认为苹果应该在6月10日发布的7款产品:
1.iPad Mini 2
从目前的情况来看,苹果可能不会在WWDC发布任何新款iOS设备。相反,该公司将等到iOS 7发布之后再更新移动产品线。
然而,我们仍然希望苹果能够利用WWDC演讲发布第二代iPad Mini。据多种传闻称,iPad Mini 2将与前代产品外观相似,但将搭载升级后的视网膜显示屏。
通过在6月份发布iPad Mini 2,苹果可以在夏季获得大量外界对于新款硬件的关注,帮助消费者缓和iPhone 5S发布前的焦虑感。
2.与Beats by Dr.Dre合作推出iRadio
我们仍有信心认为,传闻已久的苹果iRadio流媒体音乐服务将于下个月正式亮相。当然,这个假设的前提是苹果能够在此之前与唱片行业达成合作协议。
3月份,有传闻称苹果正在与热门耳机厂商Beats Electronics讨论合作。而Beats恰好拥有流媒体音乐服务MOG,并即将于年内对该服务进行重大改变。有一种可能是,苹果iRadio服务或许会与MOG服务合并。
这种可能性有多大?可能并不大。然而,由于谷歌已经进军流媒体音乐业务,苹果将需要在发布类似服务时制造更多的噱头。
3.扁平化设计的iOS 7
没有人期望苹果会推出完全重新编写的iOS 7。然而,苹果必须在iOS 7中引入除扁平化设计以外的新功能,比如大幅改进的通知中心、更多定制化选项以及更多Siri工具等。
4.iWorks ‘14
苹果希望我们生活在一个“后PC”的时代。然而,现实情况是,绝大部分企业的工作都需要在桌面电脑和笔记本电脑上完成。为了完成这一需求,绝大部分企业继续依赖微软Office套件。
苹果的生产力套件iWork从未成为市场。曾几何时,iWork有时候也可以成为合适的微软产品替代品。而近年来,苹果套件似乎没有什么大的改进,比如Mac版Pages、Numbers和Keynote自从2001年左右就没有再获得重大更新。
我们希望苹果能够对iWork进行重新打造。如果苹果不打算这么做,或许现在是时候终结iWork产品线了。
5.全新的iPhoto
自从2010年10月上一次更新以来,苹果Mac平台流行的照片管理应用iPhoto至今未能获得重大更新。与以往的iTunes一样,iPhoto ’11近年来已经变得过于臃肿,使用乐趣早已消失不见。
为了让iPhoto更具可用性,苹果需要让Mac平台的照片流水处理过程更加简单易用。
另外,尽管iPhoto的面部识别功能非常不错,但绝大部分用户都不需要。因此,苹果应该提供关闭该功能的选项。
6.iOS软件试用机制
Mac生态系统一直允许用户在购买之前首先试用。不幸的是,iOS从来没有引入这种机制。
除了免费增值模式,苹果系统的付费软件无法免费试用。而在iOS 7中,我们有望看到改变。
7.重塑iTunes Match
iTunes Match发布于2011年11月。用户只需每年支付24.99美元,苹果就会帮用户扫描和匹配音乐库中的歌曲,并将这些文件转码至质量更高的格式。
苹果iTunes Match目前仅以包年套餐的形式出售。但只要用户使用年之后,基本就没有理由购买第二年的套餐。这是因为,即便用户停止为iTunes Match服务付费,那些已经被下载到手机、平板和电脑中的iTunes音乐也不会受到影响。
因此,苹果需要重塑iTunes Match服务。有传言称,苹果即将发布免费的iRadio服务。iTunes Match可以在重新设计时将部分iRadio的高级功能添加进去。如果苹果不愿这么做,还可以将iTunes Match改为一次性付费的服务。