编者的话:虽然外电称是接近真相的来源透露,有据可循,但三星平板电脑采用英特尔移动芯片的可能性还是有些值得怀疑的,至少在这几方面没有优势:
1、Android平台ARM架构处理器兼容性更好。
2、三星自有Exynos处理器口碑已经不错,并在主力手机S4、Note2等上采用。
3、英特尔的移动处理器在制程工艺上已经落后于ARM的22~28纳米工艺。
不过有另一种可能,那就是三星会在Galaxy Tab3多推出两个版本,其中一个为Intel处理器版,下面是消息原文。
【搜狐IT消息】北京时间4月26日消息,据国外媒体报道,英特尔数年来投资移动处理器的努力将获得回报,媒体证实韩国三星电子公司下一代Galaxy平板电脑Galaxy Tab 3将采用叫Clover Trail的英特尔Atom芯片。
消息来源向媒体证实,三星电子公司在一些竞争解决方案中选择了英特尔的这款移动芯片,这些竞争解决方案包括ARM的处理器和三星电子公司自己的Exynos移动处理器。如果这一消息属实,那将意味着英特尔的移动处理器业务终将获得发展动力。
类似消息本周内已经由几家测试网站报道过。GFXBench和SamMobile两家网站报道称,英特尔芯片好象将被三星电子公司的Samsung Santos 103(GT-P5200)平板电脑采用,该平板电脑搭载Android平台,配置英特尔Clover Trail芯片。网站Various报道称,三星电子公司第三代Galaxy Tab平板电脑将采用英特尔芯片,配置10.1英寸显示屏。
几家网站测试结果显示,该设备显示屏为1,280x800,搭载谷歌Android 4.2.2操作系统,芯片运行速度在800MHz至1.6GHz之间。这个运行速度符合Atom Z2520处理器规定的性能,英特尔该处理器以32纳制程工艺技术制造。另外,来自其它消息来源还透露,三星电子公司这款平板电脑将由多个版本,其中一个版本采用自己的Exynos处理器。这意味着英特尔只是向该款平板电脑版本之一提供处理器,竞争该业务的还包括Nvidia的Tegra处理器。
英特尔预计,随着时间的过去其移动业务将会取得更多的进步。该公司即将推出取名Haswell的芯片,该芯片的能效以及制图功能将得到大幅度提升。其中制图性能强度将是此前Atom芯片的两倍,能够将移动设备的续航时间延长50%。(云和)