来源:中国电子网
时间:2013-05-27
Intel架构事业部企业副总裁Rani Borkar表示,代号Haswell的新一代Core处理器将在下个月初发布。新产品将主要改进省电性能,提高笔记本的电池使用时间。Borkar表示Haswell相比上一代Ivy Bridge处理器将令笔记本电池使用时间延长50%以上,因为这款处理器是专门针对移动设备设计的。
尽管Intel在设计这款第四代Core处理器主要着眼于降低功耗,但更长的电池寿命并不会以性能的损失为代价。在闲置或待机状态下,电池使用时间更能提高20倍以上。
用于平板电脑时,Haswell低至7w的低功耗意味着Intel inside的平板电脑将达到和“内容消耗”设备(iPad?)相似的电池续航水平,同时性能更佳。Intel采取了多重手段来降低功耗,比如板载电源管理单元以及整合稳压器,将有望让Haswell达到Intel之前承诺的10小时电池续航时间。