来源:OFweek电子工程网
时间:2013-05-27
目前并不完整的手机支付功能,随着前天首款银行卡完整植入手机SIM卡产品发布,可操作度有望大幅提升。
前天,浦发银行与中移动在上海联合推出了国内张具有自主知识产权、基于手机SIM卡的手机支付银行卡,国内套真正意义上的NFC手机支付系统就此问世。
据中移动有关人士介绍,新一代的NFC手机配合植入银行卡功能的SIM卡,目前已可同时兼容包括浦发、招行、中信、光大等多家银行的银行卡系统,多可搭载20多个银行账户,真正取代了传统的磁条卡和芯片卡。
一张SIM卡可装20多家银行账户
NFC手机支付就是将银行卡信息写入手机SIM卡,并直接通过手机完成包括卡片、账户充值、支付、换卡在内的诸多金融服务交易,无需任何银行网点或自助设备。据介绍,目前市面上具备N FC功能的手机主要包括三星S3、HTC1XT等厂商或品牌,用户只需要升级操作系统,并到中移动或浦发银行的营业网点免费更换SIM卡后,即可通过手机下载实现手机支付功能。其中上海、广州、长沙成为启动SIM卡换新工作的首批城市,而到今年8月份,浦发银行位于国内28个省份的营业网点将全部开办SIM卡换新工作。
而据中移动有关人士介绍,实际上新款SIM卡并非只支持浦发一家银行,而是已经可以支持浦发、招商、中行、中信、光大等多家商业银行,一张SIM中多可以支持多达20个以上的商业银行账户,用户只需要在手机上下载客户终端,就可以在多个银行账户之间自由切换使用。更重要的是,通过先进的安全控制系统,N FC手机的安全性远比以银行磁条卡高,甚至比目前正在推广的PBO C2.0芯片卡还要高。
不过,浦发银行有关人士昨天表示,浦发与中移动的战略合作是基于股权合作基础之上的深度合作,在选择移动金融和手机支付业务的伙伴上,浦发银行毫无疑问是,这是其他商业银行所无法企及的优势。“更重要的是,从2011年率先推出手机支付产品以来,浦发已经成功发行了超过90万名手机支付用户。”
浦发银行移动金融部副总经理薛建华表示,该行的N FC手机产品同时符合国际 移动支付 标准、人民银行PBO C2.0标准和新近颁布的金融行业移动支付技术标准,是国内目前同时符合上述3大标准的移动金融和手机支付产品。目前,使用N FC手机可以在国内各类消费场所120余万台标有银联“Q uickPass闪付”标示的PO S机上使用非接触的小额支付功能,例如,在地铁的自动售货机,将手机贴近刷卡器,即能购买饮料;在超市结账,轻挥手机即可完成支付;此外,手机能自助完成充值、查询等众多金融服务应用。他还透露,到今年年底,该手机还可以实现在出租车、公交车、地铁等公共交通领域的使用。