在许多人眼里,2013年是中国移动
TD-LTE
市场见分晓的一年。100个城市建设TD-LTE网络,100款TD-LTE终端被采购,整个TD-LTE市场的大盘子基本框定。按照资本机构的预测,2013年,中国移动会投入300多亿元建设20多万个基站,总投资更会达到千亿元级。设备市场硝烟已浓,围绕建网频谱形成了力挺F频段和力挺D频段两个阵营;在终端市场,分歧更多存在于FDD/TDD都支持的5模11频的产品目标。建网采用何种频段各执一端,终端多模多频实现路径认识不一,TD-LTE如何穿越重重围阻?
五模与三模共举发展
如果TDD产品因为支持多模而使成本增加,那么在与其他技术的竞争中就会处于劣势。
除了建网面临频率选择,终端也面临相似问题。中国移动一直推动产业链向TDD/FDD/TD-SCDMA/WCDMA/GSM5模11频智能手机的目标靠近,这对产业链提出了很大的挑战。高通技术人员表示,尽管高通现在已经有了5模芯片,但目前还没有比较成熟的支持11个频段的射频芯片。
“从芯片和终端的成熟度来看,如果支持TD-LTE/TD-SCDMA/GSM三模,再加上相应的频段,国内很快就能够批量生产智能手机。”杨骅说,“支持5模11频的智能手机就需要比较长的周期才能推出。”
“国内终端、芯片、仪表企业的研发都是从TD-SCDMA开始的,基础相对FDD而言是比较薄弱的。但仅就TDD制式而言,已经具备了一定的竞争能力,如联芯、展讯等企业能够与高通同台竞争。但如果TD-LTE一开始就采5五模,国内企业很快就会被边缘化。”杨骅说。
“在企业层面或者行业层面,对怎么发展多模产品大家都有不同的看法,我想终将由FDD和TDD的竞争情况来决定。如果TDD产品因为支持多模而使成本增加,那么在与其他技术的竞争中就会处于劣势。”海信通信副总经理卢庆亚说,“当前手机的发展趋势是越做越薄,如果TD-LTE的天线越来越多,散热和产品小型化问题会越来越突出,这些都将是TD-LTE智能手机的研发重点。”
“从TDD/FDD全球发展进程看,现在必须马上启动TDD智能终端市场。现在业界都说FDD比TDD成熟,我认为这与需求有关。”杨骅说,“就像Verizon带动FDD发展一样,中国移动带动TDD的发展,加速TDD商业化进程,就需要尽快启动智能终端市场。因为仅靠数据卡和MIFI终端,用户发展速度不会太快,VERIZON用户规模性增长也是智能手机进入市场后出现的,因此我们需要缩短智能手机进入市场的时间。因此在现阶段,3模、5模并举发展会更合理。”
建网两大频段矛盾凸显
F频段和D频段这两个各有优势的频段,现在成为设备商分割市场的利器。
2012年10月份,当我国明确将D频段共190MHz全频段都用于TDD技术后,中国移动有3个频段可用于TD-LTE的网络建设:段是1880MHz~1900MHz的F频段,该频段在3G牌照发放时已经划拨TDD制式使用,并允许将该频段的TD-SCDMA向TD-LTE升级;第二段是2320MHz~2370MHz的E频段,用于室内的TD-LTE覆盖;第三段是2600MHz的D频段,此前 TD-LTE测试中用的是2570MHz~2620MHz的频段。
作为室外基站的两个频段,F频段可以实现从TD-SCDMA网络向TD-LTE升级,D频段是为实现在热点地区的覆盖而配置。两个各有优势的频段,现在成为设备商分割市场的利器。力挺F频段的是拥有TD-SCDMA市场的企业,如华为、中兴、大唐移动等,采用F频段的优势是能够比D频段更好地解决网络连续覆盖的问题,而且可以实现从TD-SCDMA向TD-LTE平滑升级,节省投资。力挺D频段的是TD-SCDMA市场占有率很小,或者从TD-LTE才开始切入市场的企业,如爱立信、诺西、上海贝尔等,采用D频段的优势是频谱资源丰富,对有大数据量业务的热点地区覆盖效果好。
“F频段与D频段相比,频谱低一些,覆盖效果好一些,但我认为用F频段做覆盖并不能解决根本问题,因为两者相差并不明显。”TD产业联盟秘书长杨骅在接受《中国电子报》采访时表示,“F频段比D频段的覆盖距离增加几十米,这并不能满足未来TD-LTE网络大区广覆盖的要求。”杨骅认为,未来要用1.5G或者1G以下的低频段实现网络的广覆盖。“现在,国外的4G网络通常是用2G的一些频段做广覆盖,因为2G用户已经大量迁移到3G上,有可用频段。我们也可以用2G的频段来解决LTE的广覆盖问题。”
D频段与F频段应8∶2建网
考虑到如何保护国际厂商对TD-LTE的积极性,两个频段的采用比例要综合考虑。
采用哪种方式组网,F频段和D频段设备在网络中的比例如何分配,不仅是设备商的关注焦点,也关系到整个产业的发展。
“如果中国移动把重点放在F频段上,对业务的后续发展会有很大影响。”杨骅说,“从业务支撑角度讲,LTE主要支持数据业务,业务量上来之后数据会变得非常大,会对频谱资源呈现吞噬性需求。当初3GPP之所以确定用D频段做LTE,就是因为高频率对数据业务支持会比较好。而F频段频谱比较少,D频段则有大量的频谱可以利用。”
“单纯从国内厂家来看,因为他们投入比较早,在TD-SCDMA上占优,因此从F频段升级必然国内厂家占优势。但同时要看到另一个方面,TD-LTE要想走向全球,国际厂商的推动必不可少。比如北美市场,国内企业目前根本无法进入,但国际厂商就可以把TD-LTE推到这个市场上。”杨骅说,“在网络升级和新建的同时,要考虑到如何保护国际厂商对TD-LTE的积极性,因此两个频段的采用比例要综合考虑。”谈到D频段与F频段在网络中的建设比例,杨骅认为,应该用80%的高频率基站做热点地区的数据传输,用20%的低频率基站做广覆盖。
F频段频率受限因素多
采用F频段的TD-LTE网络会受TD-SCDMA业务发展情况的影响。
因为F频段既支持TD-SCDMA,又可以向TD-LTE升级,因此采用F频段的TD-LTE网络会受TD-SCDMA业务发展情况的影响。3G经过4年多发展,公认进入了快车道,用户增长迅速。截止到2013年季度,TD-SCDMA用户已经达到1.1亿户,而目前TD-SCDMA使用多的是2010MHz~2025MHz的A频段。“过去TD-SCDMA的用户比较少,只留15M频谱没有问题,但如果中国移动3G用户的发展就像他们展望的那样:在未来两到三年现有2G用户迁移到3G或者4G网上,就要考虑到现有的15M频率不能支持这么多用户,届时F频段势必会用来支持TD-SCDMA市场。”杨骅说。
就F频段而言,除了中国移动在用的20M之外,还有1900MHz~1915MHz的15M可以清理出来,这部分频段是拨给小灵通使用的。但小灵通频段的清退并不容易,早已是明日黄花的小灵通为中国电信和中国联通做的后贡献就是沉淀了宝贵的频谱资源。一位业内人士说:“如果TDD牌照只发一张给中国移动,是有可能让另外两家把小灵通的频段清理出来的。但如果发两张或者三张TDD牌照,中国电信和中国联通就可能用这个频段来做TDD,中国移动还是用不上这个频段。”早已属意FDD牌照的中国联通一位人士表示:“假如三家都先发TDD牌照,我们还可以保留下来小灵通的频率,这也是不错的。”