智能手机
的普及给人们带来了一个重大变化,那就是记录日常生活的“生活日志”,在使用传统手机的时候,人们完全没有这样的想法,但用上智能手机之后,意识发生了180度的转变。
这恐怕是因为智能手机通过安装应用就能记录各种各样的数据,而且,记录能够通过“Evernote”等云服务保存。保存形形色色的日志并不是一种义务,而是一种乐趣。本站之前也曾多次介绍过与生活日志相关的应用和产品,这一次,笔者有机会测试了一款有可能开创“生活日志新时代”的产品。
这款产品是Jawbone于2013年4月20日推出的“UP”(实际售价为1.38万日元,约825元人民币)。除了根据步数计算活动时间、步行距离、消耗的热量之外,UP还可以通过切换模式,记录睡眠时间、睡眠情况(清醒、浅度睡眠、深度睡眠)。功能虽然与“Fitbit One”(实际售价9980日元,约597元人民币)基本相同,但形状却大相径庭。
Fitbit One的形状是缩小版的计步器,而UP则是腕带型;Fitbit One需要把主机装在附赠的适配器中使用,UP只需直接佩戴在手腕上即可。二者的差别大大左右着活动量计的易用性。笔者已经使用了大约2个月的Fitbit One,1个月的UP,在此期间,忘带Fitbit One出门的情况不止一次,甚至还发生过主机从适配器中脱落、不知去向的情况。所幸发现得早,通过蓝牙连接设定闹铃,通过让主机振动找了回来。不只是笔者,周围的编辑也曾弄丢过Fitbit One。
Jawbone的腕带型活动量计UP。重量仅为22g(M码),戴在手腕上也不觉得很不协调 (点击放大)
与放在适配器中佩戴的Fitbit One(图右,在日本由软银移动经销)摆在一起,UP的形状完全不同 (点击放大)
虽然方便但容易忘带、容易丢——对于佩戴在手腕上的UP,几乎没有此类担心。因为采用了生活防水规格,洗手、淋浴时完全可以不摘下来。虽说泡澡的时候还需要摘下,但在一天中,长时间(也就30分钟左右)离身也只有这段时间。数据同步只需几分钟,电池充电也只需8~10天1次。几乎可以全天24小时佩戴使用。这就是UP的魅力。
UP与智能手机同步数据使用内置的耳机端子。打开顶端的盖子,把耳机端子插入iPhone的耳机孔。然后启动UP的管理应用,即可同步数据 (点击放大)
UP记录的活动内容及其准确性如何?
UP能够记录哪些活动?下面就来具体看看。佩戴UP,在通常模式下使用的时候,UP将记录用户的运动数据,包括步数、步行距离、活动时间(1天的总和)、长活动时间、长非活动时间(伏案工作似乎包括在这一项目中)、总消耗量(消耗的卡路里)、活动消耗量(运动消耗的卡路里)、非活动消耗量(基础代谢)。
UP管理应用的主画面。上面的图表显示的是设定的睡眠时间和步数目标的完成情况。睡眠为78%,短于目标,步数为目标的131% (点击放大)
活动内容的详细画面。显示按照时间序列排列的步数图表,以及步数、步行距离、消耗热量等 (点击放大)
其中,用柱状图表示出了一天24小时中的哪些时段是出于活动状态。手指在柱状图上滑动,即可显示具体时间,用户可以查看到活动时段。除此之外,还具备显示运动时的详细数据的功能。此时,要把UP从“清醒”模式切换到“秒表”模式。
按动主机上的按钮2次(第2次长按)之后,直到下次按动按钮前,UP会检测每分钟的步数。竞争对手Fitbit One设置了“登台阶数量”的项目,但没有把步数汇总成柱状图,只能查看数字。虽说可以汇总一周的情况,通过邮件通知用户,有助于回顾运动的情况,但是,用户若想查看每天的详细情况,还是UP更加清楚。
操作主机按钮切换到秒表模式,能够更详细地记录活动内容 (点击放大)
检测精度如何?单就同时使用UP和Fitbit One的情况来说,笔者断定不了哪边的数据准确。在不同的日子里,差距有时在200步以内,有时甚至多达1000步以上。就测试的感觉而言,如果在两天交界的时段步行,比较容易出现差别。这恐怕不是总步数发生了变化,而是零点以后的步数是计入前一天还是计入当天的差别。
比较UP(左)与Fitbit One(右)同一天的活动记录。由于佩戴的位置不同,结果并非完全一致。这一天的检测值差异不大 (点击放大)
这是UP(左)与Fitbit One(右)差异较大的一天。差距达到1000步以上。或许是因为主机内置时钟的影响,如果在零点左右活动,差别就会比较大。 (点击放大)
震动叫醒!实用的“闹钟”功能
接下来要比较的是睡眠时间的检测结果。长按UP机身的按钮即可切换到睡眠模式。有位编辑问“不能自动切换吗?”但就目前而言,还没有自动检测入眠状态的活动量计。与Fitbit One一样,UP也必须要切换模式。检测内容包括睡眠时间(就寝时间与起床时间)和睡眠情况。没有睡着的清醒状态、浅度睡眠的时间(翻身等状态)、深度睡眠状态和起床次数一目了然。
UP等活动量计与传统计步器的差别在于可以进行睡眠管理。虽然需要手动调整至睡眠模式,但睡眠时间和睡眠情况一目了然,令人非常欣喜。 (点击放大)
只要在iPhone应用中设置好“睡眠闹钟”,到了设定的起床时间,UP的机身就会“嗡嗡”震动。但震动并不是发生在设定的时间,而是在设定时间前的30分钟时间段内、用户进入浅度睡眠状态的时候。Fitbit One也具备这样的功能,在功能上,二者基本相同。UP的优势只体现在通过表格显示睡眠情况上面。
从实际试用的情况来看,震动式闹钟功能的效果非常好。笔者有时会听不到闹钟的声音,但对于震动的反应十分敏感。即便只是两三个小时小睡一会儿,使用UP也比闹钟容易清醒地起床。UP的震动力虽然小于Fitbit One(Fitbit One震动太强?),但足够叫醒用户。
通过震动叫醒用户的“闹钟”功能(睡眠闹钟)也是特点之一。设定好时间之后,主机会检测睡眠情况,在设定时间前30分钟的时间段内、用户容易清醒的时候震动 (点击放大)
UP另一项备受关注的独特睡眠管理功能是“Power Nap”,简单来说就是“打盹模式”。当饭后困意猛烈袭来的时候,打个20来分钟的盹,就会觉得神清气爽。但是,倘若过了20分钟,睡到1个小时以上,身体反而会感到疲惫。如果打盹打得好,工作效率也必然水涨船高。UP就能够帮助我们实现有效率的打盹。
打开UP管理应用中的Power Nap功能后,只要按动主机按钮3次(第3次长按),即进入打盹模式