市场研究机构NPD在报告中指出,2013年,智能手机出货将首度超过功能手机。
报告主要内容如下:
1、今年智能手机预计出货9.37亿台,功能手机出货8.89亿台。
2、2011-2016年,智能手机出货年复合增长率26%。到2016年,智能手机出货将达14.5亿台,占全球手机出货三分之二。
3、未来2年,推动智能手机出货大增长的原因主要是显示屏变大、分辨率提高,移动处理器速度提升,还有更多新功能驱动。
不只NPD这样认为。早些时候,IDC也在报告中指出,2013年智能手机出货将达9.186亿台,占出货50.1%,超过功能手机。实际上,2013年一季度,IDC报告指出智能手机出货2.162亿台,首次超过功能手机,占比51.6%。
智能手机在全球普及,新兴市场功不可没:
1、由于新兴市场由3G向4G转移,推动智能手机发展。
2、许多入门级智能手机不到200美元。
3、中国极力推动入门级智能手机发展,它占了出货量的55%。
报告还提到几大趋势。如,2013年LTE智能手机将占市场23%,越来越多用户接受大屏手机。4-5寸设备已经占了57%的比例,大于5寸的产品份额将增至16%。