• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

欧司朗推出长寿命耐高温的Duris LED产品

来源:高工LED
时间:2013-05-27

分享至:

欧司朗半导体扩充 Duris LED 系列,推出适用于室内线性与区域照明的产品 Duris S 5 ,这款 LED 元件寿命超过35,000小时。和其他元件相较,它可以耐受高的应用系统温度,可达摄氏105度。是 LED取代型灯泡、筒灯以及面板灯等室内照明的理想光源。

Duris S 5 的封装以非合成材料制成,可以抵抗因为高温以及短波蓝光造成的老化。主要应用在室内线性与区域照明的LED 取代型灯泡与设计灯具上,可用在许多地点如办公室、旅馆大厅及博物馆。Duris 具有方形的底面与小型的圆形发光表面,能紧密地排列在灯具内。

新款的 Duris 将会推出三种不同晶片表面的版本,因此会有三种不同的亮度。种版本适合用在必须从小表面区域投射出大量光线的灯具,如筒灯和LED取代型灯泡。3000K 色温和80演色指数的LED在作业电流为105 mA 时,亮度可达97 lm,而光效则可超过100 lm/W,其适合的顺向电压为6V,这表示可以使用高效率的驱动器解决方案,有助于提升整体系统的成本效益。

第二种版本设计作为高光效之用,3400K 色温的 LED 在65 mA的作业电流下亮度可达24 lm,而光效可达250 lm/W。因此,这可以用在面板灯以及线性取代型灯泡,在这些应用系统当中,很重要的考量是个别光点不应被看见,而且能源消耗量要低。

而第三种版本的光效稍微低一点,专门供追求成本效益的系统使用。同样在色温3000K之下,其光效可达113 lm/W,亮度可达28 lm。

标签 Future代购 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购

更多新闻