来源:中国电子网
时间:2013-05-27
“4k超高清”已成为2013年热门的IT词汇之一。在让消费者获得硬件提升享受的同时,也令液晶平板行业看到了新的增长希望。在业内人士看来,4k电视的推出,为步入回暖期的液晶面板业如虎添翼;在经历了漫长的谷底期后,2013年有望成为面板业热盼的“大年”。
4k概念落地
“电视主要是用来看的,相对于那些令人眼花缭乱的智能功能,我觉得画质更重要。”在一家大型电视卖场,刚刚在深圳置业的“80后”刘小姐对4k电视体现出浓厚的兴趣。“就像在电脑或平板上看同一个视频,Retina屏与普通显示屏效果完全不同一样,4k带来的体验前所未有。”
当视网膜屏幕概念在手机、平板电脑领域流行之际,被视为可与OLED技术一决雌雄的4k技术在显示业内受到广泛关注。4k技术是指4096×2160的像素分辨率,它是目前高清电视分辨率的4倍,属于超高清分辨率。
与近年来电视产业陷入尺寸和价格的竞争不同,4k带来电视机重要的硬件技术升级。“平板电视吸引消费者重要的特征是画质和功能;但从本质上来说,画质应该是平板电视制造商放在位考虑的要素。”TCL负责人表示,4K电视的推出,将推动全行业软硬件的升级,并满足消费者对视听感受更高的追求。
事实上,从2012年底开始,夏普、索尼、京东方、TCL、海信等国内外多家品牌厂商陆续推出4k电视机型。中国证券报记者在实地调研多个家电卖场后发现,在经历了“3D”、“Smart TV”等功能性概念之后,消费者开始变得更加务实,画质成为影响其选购的重要因素。而2013年以来,品牌厂商不断推出各种尺寸4k产品,售价也更加亲民。目前50寸左右的国产品牌4k电视售价在万元左右,与高端高清电视相差已不大。
业内人士表示,尽管目前片源较少,但对电视行业来说,硬件先行已是常态。加上其它4K产品如摄像机、投影机的陆续推出,部分网站开始推出4K电影下载,4K电视的发展被广泛看好。
面板业将迎大年
4k为整个电视产业链注入了新的活力。其中,液晶面板生产企业将率先受益。在经历了将近两年时间的不景气之后,全球液晶面板行业在2012年下半年迎来久违的回暖。
就在全球面板行情刚刚转暖的2012年三季度,华星光电提前三个月实现设计产能,四季度实现净利润3.9亿元,其8.5代线运营首年即实现盈利。同时,京东方也在2012年三季度实现五年来的首次盈利。
全球液晶面板新增产能放缓以及市场需求提升,令行业供需关系发生变化。根据DisplaySearch调查,全球TFT-LCD液晶面板产能增速在2006年达到55%之后逐年放缓,2011年下降到15%,2012年更是只有7%,预估2013年、2014年全球TFT-LCD液晶面板产能增幅将进一步缩减到4%。在消费市场,消费者对大尺寸电视逐步认同,加大了对大尺寸面板的需求,2012年全球TFT-LCD液晶面板需求增幅回升到14%。市场预估,大尺寸化将成趋势,液晶面板需求未来两年仍会保持两位数左右的增速。
4k时代的开启,更让液晶面板行业看到了从“反弹”走向“反转”的希望。
“除之前的110寸及55寸4K面板外,根据市场需求,我们不排除将推出其他尺寸的4K产品。”华星光电负责人介绍,4k电视良好的市场反应,让整个产业嗅到新的机会。DisplaySearch报告显示,2013年4K液晶电视面板出货量将达260万片,较2012年的63000片增长40多倍;研究机构DIGITIMES Research更将4k面板2014年出货量预测至1000万片以上。
行业格局渐变
早在国内上马8.5代LCD生产线之前,业内就有未来LCD被OLED技术取代的担忧。4k概念的落地或让大尺寸OLED这块“浮云”再飘得更久一点。
4k是分辨率定义,其他技术生产出来的面板亦可以达到这种分辨率水平。不过,与技术更成熟的TFT-LCD相比,OLED仍处于产业化初期,很多技术层面的优势还没有体现到产品应用上。同时,短期内难以降低的售价也令消费者望而却步。例如,LG推出的55寸OLED产品在韩国本土售价约合6万元人民币以上。业内人士介绍,即便像三星、LG这些曾主推OLED技术的厂商,也开始将产品重心转移到4k电视上来。“深入挖掘已有生产线的盈利潜力渐成面板厂商的共识。”华星光电负责人介绍,通过变更设计,4k产品可以在目前的生产线上兼容生产。
目前市场上4K面板与全高清FHD面板价格差在50%左右,随着4K面板良率提升和成本下降,预计当4K面板与FHD面板价格差在30%以内时,对整机厂会产生较大吸引力。
我国在中小尺寸LCD生产线上投入较早,尽管近年来智能手机、平板电视势头迅猛,但国内相关企业的表现并不尽如人意。早在2008年就提出进入全球前三的深天马,2012年度营业收入同比下降6.1%,净利润同比下滑46.17%,扣除非经常性损益的净利润连续三年减少,2012年达-2936万元。业内人士表示,深天马2010年就提出投建的4.5代OLED中试线情况至今仍不明朗。“中小尺寸面板生产企业应有所反思。”