来源:EEWORLD
时间:2013-05-27
挪威,奥斯陆,05/23/2013-节能微控器和无线射频供应商
Energy
Micro
宣布其、且先进的EFM32 微控制器系列-
“Wonder
Gecko”
系列微控制器包括相关开发工具,现已正式发售。“Wonder Gecko”系列微控制器基于
ARM
Cortex-M4
内核,提供完整的DSP指令集及一个专用的浮点运算单元。为了使得
MCU
在运行模式和睡眠状态下获得低的功耗,EFM32 Wonder Gecko 系列还融入了eLL(超低漏电流工艺)技术。
Energy Micro的 CTO(首席技术官) Øyvind Janbu说,“嵌入式设计人员一直希望在较高温度下仍可以获得较低的待机电流。为了满足这一需求,我们和台积电合作利用新的技术使系统在85°C时的功耗降低了一半。 将低睡眠电流与Cortex-M4具有的浮点性能及DSP指令集相结合使得MCU可以收集并处理大量的数据-比如传感器读数,运算所需时间仅占其他类型MCU所需时间的一小部分,而且能更快地进入超低功耗的睡眠模式。”
Wonder Gecko系列包括60款产品。可扩展内存具有高达256 KB 闪存 及 32 KB RAM。该系列亦具有QFN64,BGA120等多种封装选择。每款产品都包括LESENSE, LETIMER, PRS, USB 及TFT/LCD 驱动等有自主操作性能的Gecko低功耗外设或接口, 构成完整的片上系统解决方案。
Energy Micro的免费软件控制台“Simplicity Studio”提供从例程、编码到调试等各阶段所需的相关工具。为减少设计时间,Simplicity Studio还加入了在定点和单精度浮点数(32位)的执行具有超过60种功能的CMSIS-DSP库,以及 DSP算法的相关文档,如复杂的FFT, FIR 滤波器、矩阵,向量运算和统计分析等。所有支持的硬件开发工具都配备一个内置的SEGGER的J-Link调试器,所以只需要将开发工具插到电脑的USB端口就可以启动。
EFM32 Wonder Gecko系列MCU,100k 的报价为每片2.64美元起。其具有内置J-Link调试器的入门套件EFM32WG-STK3800的售价为79美元。产品可以从Mouser 、Digi-Key以及Energy Micro的特许经销商购买。更多信息请查看以下链接://campaigns.energymicro.com/cortex-m4/
视频连接: //v.youku.com/v_show/id_XNTU1NTQ5ODc2.html