• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

抛弃AC的智能AP协同控制突破WLAN性能瓶颈

来源:ZDNet
时间:2013-05-24

分享至:

AC成为WLAN性能瓶颈 可否抛弃?

智能移动终端的普及不仅带来了移动应用的大爆炸,也让无线成为了企业主流的接入方式。而BYOD、云应用的普及,让企业WLAN架构不仅面临容量、安全和管理上的挑战,更对其可靠性、成本部署带来了难题。

我们知道,目前的企业WLAN架构包括集中式数据转发与控制、冗余的集中式数据转发与控制、集中控制与分布式转发等,但这些方案中,AC无疑整个架构的核心和瓶颈,也难以满足可靠性、高性能和低成本的需求。尤其是随着802.11ac千兆高速网络的到来,高速移动的客户端在带来巨大流量的同时,也给整个网络的平衡负载带来巨大挑战。AC作为整个企业WLAN的核心,不仅要承受激增的网络流量,还要面对巨大的网络管理难题,很容易带来单点故障和性能瓶颈。

能不能抛弃AC?单靠AP能不能完成控制和转发的双重功能?WLAN架构会不会更简单智能,网络管理更加简单?这样的AP会不会带来成本上的挑战?Aerohive提出了一种全分布式转发与控制的WLAN架构,真正抛弃了AC,依靠智能AP构建协同控制整个无线网络,带来成本、管理、安全等多方面的优势,在Aerohive的年度战略大会上,Aerohive为我们做了详细解读。

抛弃AC的智能AP协同控制 实现管理和成本双赢

在大会上,Aerohive CTO兼创始人刘长明表示,高速设备及BYOD的猛增,给网络管理带来的巨大挑战,而旨在管理与保障WLAN便利性的集中式架构已不能满足企业需求。企业好不要在无线和分支网络基础设施中采取‘修补将就’的方式,企业好采用分布式数据集中于平面式管理,以便轻松统一地查看网络运行状况,从而更加有效地解决各种问题,并将服务中断将至低。

当然,集中式管理并不代表管理设备必须位于本地硬件中,由于管理流量是外带型的,随意可以将管理设备轻松部署在云中,各种功能仍将完全有效。此外,由于无缝移动性以及直接管理、部署、扩展是当今网络企业的关键属性。网络在安装部署和维修方面必须能够带来成本效益,使得企业能够实现无线设备增长和分散带来的全部好处。

为此,Aerohive提出了由智能AP构建的协同控制无线网络架构,即将企业接入点以一套协同控制协议集合起来,无需使用控制器就能提供WLAN解决方案所能提供的全部功能,从而避免产生叠加网络,且更易于部署和扩展、总成本更低、更可靠、更易升级和性能更高。

据悉,智能AP具有完整的数据转发和控制功能,还可以实时与临近AP通信,分享各自的控制信息。同时通过负载均衡机制在所有的AP之间实现信号的优化覆盖,AP之间还能自动调节信道,实现无缝漫游,确保用户体验。

而在管理上,智能AP提供了一个统一管理的无线接入解决方案,可以统一使用基于云的管理方式进行包括交换机接入认证、接入策略管理、无线策略等功能。企业级客户可以非常简单去解决无线的接入和有线的接入问题,令企业随时随地统一组网。

不仅是让管理更简单,在用户为关心的成本方面,Aerohive也是独树一帜。与其他AP产品相比,智能AP仅仅采用了性能更高的CPU,在天线技术、接入数量方面并无不同,其所有的优势都来源于网络架构以及其SOC芯片上运行的通信协议更加优秀,成本与其他AP相当,这样的话,Aerohive无线方案的整体成本减少近50%。

值得一提的是,Aerohive可以实现细粒度的应用识别,例如网络内部P2P,视频下载等各项应用的状态,还能对各项应用进行带宽管理,有助于企业网络的优化。

关注WLAN安全 实现合作共赢

不仅仅是让架构和管理更简单,成本更少,Aerohive还能让企业客户可以获得关键任务可靠性、细化的安全和策略执行,保障网络安全。

刘长明表示,Aerohive的系统都提供了非常强的防火墙、VPN等功能,不仅提供身份验证,入侵检测等功能,还与Websense和Baracuda等合作,基于他们的安全API去做更深度的安全应用,保障从接入短的设备安全到数据的安全。

在谈到未来中国市场的发展战略时,刘长明表示Aerohive将聚焦教育、医疗、零售/连锁、企业分支等重点市场,为客户提供优秀的产品和解决方案,已经有近100家中国企业享受到了协同控制架构带来的优势。

作为已经留着华人血液的企业,Aerohive在本土化方面做了很多工作,不仅在杭州建立了核心的研发中心、服务销售团队,还推出了中文官网,帮助客户更好的了解Aerohive。

标签 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购 Element14采购 Element14代购

更多新闻