来源:ZDNet
时间:2013-05-24
德国的卡尔斯鲁厄理工学院开发出了一项新的无线广域网技术,打破了了快的 WiFi 网络速度纪录,其下载速度之快,可以让 1 公里以外的用户每秒钟下载 40GB,相当于 10 部时长各为 2 小时的高清电影。
这 项技术采用高达 240GHz 的频率(普通 WiFi 一般是 2.4GHz 或者 5GHz,4G LTE 频率一般在 2.6GHz 以下),为了处理这种高频,卡尔斯鲁厄理工学院自主研发了新的硬件。熟悉无线电的朋友知道,频率越高传输速度就越高同时波长越短。但是频率越高要求天线的 尺寸越小,因为天线越小才能收集到波长更短(频率越高)的信号,所以他们研发的芯片尺寸必须做得很小,只有几毫米!
一般说来,在高频的情况下,空气中的水气会导致信号衰减,不过 240GHz 似乎是一个受干扰小的频点。此外,由于这种设备的传输距离比普通 WiFi 路由器的覆盖范围要广得多,因此这种设备应该很适合在光纤布放不方便的农村地区应用。