• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

MPU厂商Top 10:ARM围追x86,AMD失守

来源:
时间:2013-05-24

分享至:

  ARM强势进攻,x86节节败退

  据市场调研公司IC Insights的市场排名,由于笔记本与台式电脑销售低迷,而用于智能手机与平板PC的移动处理器强劲增长,导致英特尔的市场份额持续降低,但仍然稳居榜首。而AMD那么好的运气,2012年微处理器(MPU)销售额排名从第二降到第四。自20世纪90年代以来,AMD一直排名第二,位居英特尔之后。

  新的10大MPU厂商排名显示,多数基于ARM技术的移动处理器主要供应商排名提前,而比较依赖PC的x86 MPU厂商——英特尔与AMD,2012年市场份额继续下降。

  在下图所示的MPU主要厂商中,只有排名的英特尔和排名第四的AMD销售采用x86微架构的中央处理器,面向运行Windows操作系统的标准笔记本和台式PC。而其它供应商则开发和销售采用英国ARM授权RISC处理器内核的移动MPU。

  

  高通、三星手握利器,力超AMD

  高通和三星的2012年微处理器市场排名均超越AMD。高通手机IC销售称雄,尤其是手机应用处理器。高通2012年基于ARM的Snapdragon系统芯片片处理器销售额增长28%,达到53亿美元,MPU市场份额上升到9.4%,排名从2011年的第三升至第二。

  

标签 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购

更多新闻