• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

博通CTO:摩尔定律未来10年后或结束

来源:EEWORLD
时间:2013-05-24

分享至:

日前,Broadcom公司共同创始人、CTO Henry Samueli在出席庆祝以太网诞生40周年庆典时表示,“半导体产业目前尚还处于发展期,但我们需要考虑其他可替代产业了。The party’s not over yet, but it’s getting time we start thinking about calling a cab.”

“摩尔定律在未来十年将走到尽头,所以我们还有十五年左右时间去探索。”Henry Samueli补充道,“标准CMOS逻辑硅晶体管工艺的极限为5nm。”

“很高兴我们可以得到Tb级传输速度的互联网,但Pb级的传输速率恐怕很难实现。当网络技术水平演进到一定程度后,交换机技术也将趋于平缓。”

“带宽每两年翻一番的景象恐怕在15年以后就不会出现了。”Samueli补充道。

Samueli表示,现在为止,我们担心的就是CMOS缩小的极限尺寸,我对客户不止一次的谈论过未来的忧患。

Samueli表示,3D IC可以提高芯片的性能及密度,但却造价高昂。其预计 博通 可能会在2015年以后在其高端通信芯片中采用堆叠技术。

CMOS远未结束

在Intel干了23年,目前担任Brocade公司主席的Dave House并不认同此观点。其表示:“我们可以预见的未来只有10到15年,再往后该如何解决CMOS缩小的问题我们目前尚不得而知。”

在Intel的时候,House经常与创始人摩尔探讨摩尔定律。“在20世纪70年代,我就认为摩尔定律将成为业界主要的定律,可以解决我们所面临的所有问题。不过当时摩尔拦住了我,说:”我不认为十年后这一定律还能持续。”但事实上呢?过了十年,半导体仍然按照摩尔定律来演进。”

Metcalfe,以太网之父表示:“摩尔定律与带宽的关系非常大,因为不但依照这一定律生产出带宽需求更高的产品,同时也生产出提供更高带宽的产品。”

图片左起分别为:以太网之父Bob Metcalfe、Arista的Andy Bechtolsheim、HP的Bethany Mayer以及博通CTO Henry Samueli

标签 博通 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购 E络盟采购

更多新闻