• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

思博伦发布高清语音及LTE语音性能测试系统

来源:飞象网
时间:2013-05-23

分享至:

全球无线网络、服务及设备测试领域的思博伦通信日前宣布,正式发布SpirentNomadHD呼叫及语音测试系统。随着VoLTE部署的不断推进,早期设备在支持该技术的过程中会呈现出不同的实施形式和性能表现,而Nomad HD能够针对任意网络上任意设备的高清语音和VoLTE服务,提供关键的语音质量分析能力。

作为个提供该服务的测试系统,NomadHD可为高清语音质量测量和呼叫性能测试提供完整的测试包,为语音服务的演进提供全面的支持。该系统融合了POLQA方法,这是一种已被ITU确定为标准的下一代语音测试方法。通过在高清语音和VoLTE语音质量测试中使用POLQA算法,可以在同一运营商的传统线路交换与分组交换语音之间进行切实可行的对比,并且可以对多种网络和技术进行跨越式对比。NomadHD为业界提供了一种急需的能力,可以在实验室和现场环境中,在真实条件下以客观的方式,同时对VoLTE语音质量、延迟和呼叫性能进行测量。

思博伦通信相关业务的副总裁DesOwens指出:“思博伦充分认识到了业界在部署VoLTE服务中所做出的努力,并且非常清楚,这一努力的成功取决于连贯、可靠和全面的测试。利用NomadHD,运营商可以确保其VoLTE能够实现与上一代语音服务相同或更好的语音质量,从而更有信心地投资建设未来。”

NomadHD通过云提供服务端点在全球范围内均可访问。它支持所有的移动设备,无论这些设备采用哪种操作系统或无线电技术,并且可以在实验室和现场测试配置中均可部署。此外,NomadHD还提供两种运行模式,即利用单台设备即可分别应对窄带和超宽带通信。该解决方案还可与思博伦的其它服务体验质量产品组合部署,其中包括Datum和Chromatic等,从而同时实现语音、数据和视频测试场景,充分表现真实的客户使用设备和消费服务时的真实方式。NomadHD是思博伦Fit4Launch和Insights项目中的关键组成部分,同时也是思博伦的现场和Live2Lab性能测试解决方案中的重要组件。

标签 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网

更多新闻