来源:电子工程网
时间:2013-05-23
与模拟
摄像头
相比,网络
监控
摄像头越来越受青睐
作者:Jacobo Carrasco-Heres 据IHS公司的工业电子报告,由于公共与个人安全越来越受重视,网络监控摄像头半导体市场今年将继续扩张。 2013年网络监控摄像头营业收入将达到3.071亿美元,比去年的2.286亿美元增长34%。从去年开始,该市场将连续三年保持30%以上的增长率。去年增长33%,2014年预计增长30%。到2017年将增长到7亿美元,如图2所示。 图2:网络摄像头半导体营业收入预测 (单位是百万美元) 网络监控摄像头不仅只用于公共场所以改善街道与城市的治安状况,同时也被用于私人设施、停车场、工厂和工业区域,用于从中央控制室监控特殊区域或者流程。虽然较老的模拟摄像头成本较低,但使用时不能距离过远,而且经常缺乏网络摄像头所具备的一些先进功能。 网络摄像头更适合远程监控,它可以通过互联网,也可以提供强大的无线支持与加密。他们还能提供高清图像、智能分析和本地存储,而模拟摄像头则不具备这些优点。 网络摄像头的市场在北美,与其它市场相比,该市场更能用得起比较高端的设备。模拟摄像头是中国市场的,中国在模拟摄像头市场占有巨大份额,延缓了整个亚太地区网络摄像头的普及速度。但是,亚洲到2015年将成为全球第二大网络监控摄像头市场,仅次于北美,把欧洲挤到第三。欧洲继续受到欧元区危机的影响。 今年网络摄像头出货量将从2012年的610万个增加到820万个,到2017年增长到2020万个。 总体来看,监控摄像头正在发挥作用,帮助减轻人们对于许多安全问题的担忧。许多地区发生经济混乱,促使人们更加重视个人安全,而与恐怖分子相关的事件则持续给人员聚集场所的公共安全带来挑战。 网络摄像头半导体中的半导体含量大增 在网络摄像头中,包括四项主要功能:图像采集,由图像传感器完成;图像信号处理,利用专用模块完成;压缩,由核心处理器或者专用部件完成;信息传输,通过以太网完成。 核心或主处理器是摄像头的神经中枢,管理图像处理器和压缩子系统之间的数据流动,并控制摄像头的网络通讯。 在主处理器可以使用的各种架构中,系统芯片(SoC)由于功耗较低,在网络摄像头中占有非常高的份额。SoC价格因摄像机的分辨率类型而不同,从半高清的10美元到全高清的30美元,以至4K超高清的60美元。网络监控摄像头领域的五家SoC生产商是美国德州仪器、美国Ambarella;中国海思;台湾升迈科技;美国Stretch Inc.。 除了SoC以外,网络摄像头处理器也可以采用现场可编程门阵列(FPGA)或数字信号处理器(DSP),但这两种形式都不常用。 还有一个趋势是在摄像头中使用多核中央处理器,以提供更强的处理能力。 Jacobo Carrasco-Heres是IHS公司的工业电子研究分析师。进一步了解该主题,请参阅IHS公司 的报告: “Case Study: Network Security Camera.” 更多信息,请访问半导体价值链“产品”页面: //goo.gl/FZkfj |