来源:电子工程网
时间:2013-05-23
到2018年营业收入预计将达8.1亿美元
作者:Stephanie Pruitt 由于LED的效率与总体光输出不断提高,今年照明将超过手机,成为LED驱动集成电路(IC)的应用领域,其营业收入从2012年起将以超过50%的速度增长,五年内增长一倍以上。 据IHS公司旗下IMS Research的一份报告,今年用于 LED照明 的LED驱动IC市场将从2012年的2.14亿美元增长到3.23亿美元,从而超过手机LED驱动IC市场。今年手机LED驱动IC的营业收入预计为3.16亿美元。未来几年,总体LED驱动IC产业营业收入将持续增长,2014年预计达到5.19亿美元,2015年上升到6.66亿美元,到2018年有望达到8.1亿美元,如图3所示。 图3:全球LED驱动IC照明单位出货量与营业收入(出货量单位是百万个,营业收入单位是百万美元) 同时,今年手机领域的LED驱动IC出货量将继续较高,预计为15亿个,而LED照明领域的出货量为11亿个。但是,2014年照明领域的出货量将超过手机,届时预计达到19亿个,而手机领域则为17亿个。 数年来,LED的背光用途比照明用途更为人所知,主要用于照亮显示屏,而不是照亮各种场所。但LED现在已从屏幕背后走出,正在越来越多地用于家庭和企业照明。当把众多LED用于一个灯泡之中时,与荧光灯相比可以节约大量电能。 LED照明应用包括手电筒、路灯、住宅或者办公室电灯,以及零售业或酒店等商业场所。随着其效率与整体光输出的提高,LED灯越来越有吸引力。尤其是维护成本可能成为问题的地方,比如超市冷柜灯或者工厂及仓库的高顶灯。 移动领域仍然重要 虽然今年照明将取代手机,成为LED的应用领域,但手机LED对于制造商来说仍将是重要领域,充当手机的屏幕及键盘背光。近,LED被手机厂商用于闪光灯,这将帮助2018年整体LED驱动IC出货量从2012年的13亿个增长到22亿个。 然而,OLED显示器的出现,将对手机LED的需求有所抑制。OLED显示器不需要使用LED提供背光。在某些智能手机中,OLED正在取代目前占主导地位的液晶面板,导致LED市场增长放缓。 来自手机的LED驱动IC营业收入所占份额将逐步下降,2018年将从2012年的27%降至20%。因此,核心市场是手机的那些LED驱动IC生产商,正在向其它领域拓展业务,包括照明。实际上,有些新加入者选择完全专注于照明应用。 汽车LED 汽车也是一个快速增长的LED驱动IC市场,车内和车外都有其用武之地。 在汽车内部,LED充当车载液晶显示屏以及导航显示屏、信息娱乐和仪表盘的背光。车内其它应用包括环境照明与阅读灯、脚部照明与行李箱照明。 在汽车外部,LED的一个重要应用包括由LED尾灯及刹车灯。IHS公司认为,虽然有时多个尾灯只需要一个LED驱动器,但LED日益渗透汽车领域,未来几年将帮助推动LED驱动IC在汽车中的使用量大增。 Stephanie Pruitt是IHS公司的照明与LED分析师。进一步了解该主题,请参阅IHS公司 的报告: “LED Driver ICs – World – 2013.” 关于该报告的更多信息,请访问: //goo.gl/6zGzL |