来源:电子工程网
时间:2013-05-23
根据市场研究机构NPD DisplaySearch的观察,自从2012年9月德国全球消费电子展(IFA)后,电视产业开始着迷于4K (也就是4Kx2K ,又称UHD ,其分辨率为3,840x2,160),并期待这个新规格能为电视产业带来新希望。
由于整个电视供应链希望找到提高消费动机与恢复获利的方法,4Kx2K电视面板的推出似乎符合这样的期待,因此很快地吸引了产业界眼光。然而,这次的成功机会是否会更好?还是会因为太早操作而导致失败呢?NPD DisplaySearch表示,目前产业界有两极化看法。 产品的成功或失败通常来自许多因素,但有些变数是可预见的。在 4K电视 是否成功的关键上,4K节目内容的易得性和用户对于画面品质观看经验扮演着重要的角色。节目内容无庸置疑是关键因素,以下分析由NPD DisplaySearch TV影像技术研究总监Paul Gray提出,希望从4K供应链和终端市场情况来探讨4K电视发展可能性。 Gray表示,面板厂急切的想启动4K面板生产,台湾厂商尤为积极,其次为中国大陆面板厂,而韩国厂商与日本面板厂商则相对保守。下表是各区域面板厂4K TV面板出货预测。 2012年季到2013年第四季4K液晶电视面板出货预测,按区域别(来源:NPD DisplaySearch) 面板厂间对于4K面板价格有不同意见,态度积极的厂商希望4K面板相较于Full HD溢价不要过高,但有部分厂商持相反意见。以台湾面板厂商来看,对于4Kx2K电视面板仅提出高于FHD面板10%~30%的价差,这是非常小的差异。如果品牌商也采取一样的策略,那么4K电视市场销售力道将可能非常强劲。 Gray指出,这也许会是中国品牌商的策略,目前已有厂商推出订价在1,500美元或仅比FHD机种高出100美元的55吋4K液晶电视,尽管其面板帧幅率(frame rate)降到60Hz而非FHD机种标准的120Hz。 而部分全球性的品牌对于这样的定价方式感到忧虑,因为在他们的规划中,4K电视在上市初期供应上会受到良率的限制,应保留更高溢价来获得较高的收益和获利。Gray表示,5月初意大利媒体的一篇新闻显示,三星(Samsung)欧洲的高级主管提出警告,这些激增的低价4K电视或许不能与未来的4K内容兼容。当然三星的4K电视肯定在未来会推出可兼容的升级配备,但其电视价格也高出许多。 2013年4K液晶电视面板的出货量预计达260万片,但NPD DisplaySearch发布的4K电视整机预测,全年需求仅约100万台。通常面板的出货量会整机出货一季,但是当前预测显示面板厂对于4K出货高期待,与品牌预期的目标有很大差异,由此也反映了面板厂的雄心大略。 2012年季到2013年第四季各季4K液晶电视面板和整机出货量预测(来源:NPD DisplaySearch) Gray表示,虽然预期消费者愿意花较多的钱在新产品上是合理的,但这并不能成为需求规划的评断,尤其在期待值可能被拉得过高的的情况下。在3D电视推出的早期也曾被寄予厚望能冲出巨大的销售量,但却忽略了当时整机价格设定在每台1,000美元以上,较2D电视的价格高出50%。 从价格带来看数量,下图将电视出货量以1,500和2,000美元以上来做一个比较。4K电视的市场仍是占极小的比例,有些会落在1,500~2,000美元的价格带,大多2000美元以上的价格,尤其是全球一线品牌的定价。 然而2,000美元以上电视市场约仅有200万台的规模,1,500美元以上的电视则有640万的规模。有些面板厂将2013年4K电视面板的出货目标上调到200到300万片,但这可能与刚刚以电视价格推算的市场规模不符合。 2013年电视整机按售价出货量预测,左图为1,500美元以上,右图为2,000美元以上(来源:NPD DisplaySearch) 值得一提的是,在1,500~2,000美元美元价格带的电视机,有许多是更大尺寸(目前颇受欢迎)并含高端规格(如连网功能)的FHD电视出现。因此Gray认为,若消费者想花钱在较便宜的4K电视,那么他们就必须牺牲其他像是智能电视、3D或高帧幅率等功能。 NPD DisplaySearch今年对于4K电视的出货预测落在相对保守的百万台,预计到2016年会拉高到1,000万台。初期主要的市场在中国,中国大陆品牌愿意积极的以价格刺激买气,同时高阶消费者对于价格也较不敏感。此外,4K显示中文字体有其优势,这也是在中国销售的优势。NPD DisplaySearch认为北美与西欧市场将逐渐在2014年以后增强。 2012~2016年4K电视出货量按地区别预测(来源:NPD DisplaySearch) 根据上述分析,NPD DisplaySearch认为厂商面对新技术的期待不应过高,策略拟定也需谨慎,以避免过早陷入价格竞赛,并造成获利率下滑情况。 |