• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

微处理器排名 ARM-based成长速度超前

来源:CTIMES
时间:2013-05-23

分享至:
    受到笔电和PC需求放缓,以及智慧手机和平板电脑需求强劲的市场趋势影响,IC Insights公布的微处理器(MPU)排名显示2012年微处理器供应商都经历了不小的转折。采用ARM核心的行动处理器供应商高通(Qualcomm)排名从2011年的第三晋升到第二,基于x86架构的超微(AMD)则降至第四,2012年较2011年衰退21%。


附图 : 前十大处理器供应商中,八家皆为ARM-based BigPic:600x298
前十大处理器供应商中只有英特尔(Intel)和AMD供应x86处理器,英特尔虽然在2012年仍维持排名,但年度成长仍微幅衰退1%。其他八家供应商全都销售采用ARM核心的处理器。高通凭藉着ARM-based Snapdragon SoC在2012年让处理器营收增加28%,达53亿美元,在整体MPU市场占有率达9.4%。三星则藉着苹果(Apple)处理器供应商的加持,2012年处理器营收达到47亿美元,成长83%,从2011年的第四晋升到第三名。

英特尔依然是MPU销售龙头,但该公司的市占率已连续二年微幅下滑,2010年英特尔市占率为68.6%、2011年为67.3%,而2012年为65.3%。AMD的2012年MPU市占率为6.4%,2011年为8.2%,2010年则为9.6%。持续放缓的PC市场导致x86处理器持续流失市占率,2012年底AMD曾宣布将自2014年开始销售搭载x86和ARM架构的伺服器用微处理器晶片。

IC Insights统计,2012年,产值达565亿美元的微处理器市场持续成为半导体市场内的单一产品类别,约占整体IC销售额的22%。然而,在经?2011年达19%的强劲增长后,2012年MPU的销售却仅呈现2%的成长率。IC Insights预估2013年MPU的销售将达620亿美元,成长率可达10%。在2012到2017年之间,整体MPU销售的年复合成长率预计可达12%,到2017年销售额可望达到977亿美元。

标签 安富利采购 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网

更多新闻