来源:中国信息产业网
时间:2013-05-22
卡尔斯鲁厄理工学院开发的芯片。
德国的卡尔斯鲁厄理工学院开发出一项新的无线广域网技术,打破了快的WiFi 网络速度纪录,其下载速度之快,可以让1公里以外的用户每秒钟下载40GB,相当于10部时长各为两小时的高清电影。
这项技术采用高达240GHz的频率(普通WiFi一般是2.4GHz 或者5GHz,4G LTE频率一般在2.6GHz以下),为了处理这种高频,卡尔斯鲁厄理工学院自主研发了新的硬件。频率越高传输速度就越高同时波长越短。但是频率越高要求天线的尺寸越小,因为天线越小才能收集到波长更短的信号,所以他们研发的芯片尺寸必须做得很小,只有几毫米。
一般来说,在高频的情况下,空气中的水汽会导致信号衰减,不过240GHz似乎是一个受干扰小的频点。此外,由于这种设备的传输距离比普通WiFi 路由器的覆盖范围要广得多,因此这种设备应该很适合在光纤布放不方便的农村地区应用。