来源:OFweek电子工程网
时间:2013-05-22
上周触宝用户破亿的媒体活动,高通作为投资者之一,投资部总经理沈劲出席并发言。活动结束后,我们就关注的几个热点,采访了沈劲。话题谈及小米 3 手机、高通骁龙 600/800 铺货进展、 智能电视 产业前景、高通走向台前的计划,及对手机厂商开发自有品牌芯片的看法。
小米3 将放弃高通,改用 Tegra 芯片?
据了解,小米 3 将不会使用高通芯片,改用英伟达(nVIDIA)Tegra 4 芯片。如果消息属实,对于投资了小米的高通来说,它未来将只能享受一些股东权益,而无法从销量日益扩大的 小米手机 中分得一杯羹。尤其是它无法再搭上雷军的顺风车,被高调地宣传芯片品牌。这是一个坏消息。
当我向沈劲求证这一消息时,他表示“不便评论”。在进一步解释中,他说“小米战略跟高通战略高度吻合”,表现在“高通旗舰产品具有明显优势,而小米的硬件,以竞争对手一半价格,亦具备明显优势”。
在评论竞争对手时,沈劲表示:“既然产品宣传那么好、那么超前,为什么(出货)量就是起不来?”这个态度也是 nVIDIA 刚刚在 MWC 发布 Tegra 4,获得的跑分优势时,高通所亮明的态度。当我们问及如果小米使用 Tegra 4 芯片,高通是不是损失一大单子时。沈劲回答,“公司做产品规划,都会有自己的战略考虑的。对于他们来讲,这是一个很重大的问题,他们也会作出自己认为明智的决定”。
据沈劲介绍,高通在 2013 年主推骁龙 600 芯片,下半年则主推骁龙 800,600 和 800 加起来有 200 多款在设计和生产中。但到目前为止,使用骁龙 600 的手机,一个手掌都能数下来。小米如果在下半年发布,使用骁龙 800 芯片,是否会有成本问题?沈劲对此回答“反正小米到目前为止,都是用我们在那个时间点好的芯片”。“去年小米 2 发布的时候,用高通端的芯片(骁龙 S4 Pro);今年 4 月,也用这个时间点好的芯片(骁龙 600)”,沈劲说,“小米一直钉住这个价位,以前都没有所谓的价格问题”。
骁龙600/800 定位旗舰,不存在铺货量问题
去年高通遭遇产能问题,下半年骁龙 S4 处理器大面积断货,有些厂商不得不更换芯片,甚至背负“期货”骂名。今年这类问题没有发生。具体的解决方法,沈劲没有谈及,只是讲“高通对这个问题是相当严肃认真的:不犯同样的错误,不让同样的问题出现”。从现在来看,舆论似乎有点矫枉过正,骁龙 600 铺量太少,不引人关注。
沈劲不同意我的评论,即使这款芯片目前在中国大陆市场,只可以在三星 Galaxy S4、HTC One、小米 2S、步步高 Vivo Xplay 四款机器中看到。他给出的理由是骁龙 600 和骁龙 800 为旗舰手机配置,但“很多中国手机厂商不玩旗舰”。据他介绍,今年全球范围内会有 200 多款机器使用高通骁龙 600/800 芯片,“都是旗舰机”;而下半年“几乎所有厂商”都会使用骁龙 800 处理器。
有力反击销量问题的质疑,是高通一季度的财报。高通 4 月 24 日发布的财报显示,高通 2013 年一季度营收 61.2 亿美元,同比增长 24%。高通同时预计二季度将取得 25% 的收入增长幅度。不过骁龙 600/800 终端型号的稀少,以及部分搭载这些处理器的手机(如 HTC One)在 2013 年一季度推迟上市,仍然影响到了高通财报。它的一季度利润同比下降了 16%。
“他们卖到百万级的量,就可以开庆功会了”
手机厂商做芯片,在手机行业越来越时髦。成功的代表有苹果和三星,尝试者有华为-海思,探头观望的,包括 HTC、联想都先后有过自己做芯片的传闻。来自厂商的压力,会不会影响到高通的生意?沈劲的回复值得参考: