• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

以少元件实现超声波检测的倒车辅助系统芯片

来源:我爱方案网
时间:2013-05-22

分享至:

【导读】数字超声波倒车辅助系统芯片的问世,为车载又添辉煌一笔。该芯片以少的元件数量提供超声波范围检测,可设置短距离测量和长距离测量,可自适应实现温度补偿。主要适用于汽车领域和工业领域。

德国艾尔默斯公司(Elmos)日前宣布推出可用于驱动超声波传感器的E524.02和E524.03数字超声波倒车辅助系统系列芯片。该系列芯片以少的元件数量提供超声波范围检测,在发送模式中,IC直接驱动一个中心抽头变压器。 在生产时通过IO引脚,用户在嵌入式EEPROM中可配置驱动频率,发射脉冲功率和其他参数。

该芯片同时可以设置短距离测量和长距离测量。在接收模式下,回波信号首先由可编程增益放大器放大,然后由一个内部的模拟数字转换器转换,信号随后被数字滤波和比较。通过在测量周期内可定义间隔长度的寄存器,比较器的阈值可调,而结果信号由IO引脚传给主机。只有“接收”模式能够接收间接回波。 通过一个专用线E524.03与BCU通信,振荡器根据温度变化而变化,变化曲线为-400ppm/K,可自适应实现温度补偿。

图 数字超声波倒车辅助系统控制系列芯片E524.02-03

数字超声波倒车辅助系统控制系列芯片E524.02-03的主要特点:

●针对超声探头的振荡器频率40kHz到 58kHz

●电流驱动, 实现温度补偿

●驱动推挽变压器

●可调式传感器功率和放大增益

●可编程的阈值

●为了提高短距离测量能力,可编程化的增益和脉冲长度减少

●双向接口

    ○524.02:2线接口(V电源/信号GND)

    ○524.03:3线接口(V供电,信号,GND)

●EEPROM的编程,读取和存储数据通过接口

●为了评估目的,可通过JTAG ,读出数值和阈值

●全集成的数字信号,减少了外部元件数

●给ECU采集数据和信号评估

●相比输入, 低噪音, 低到0.5μVRMS

●封装小, QFN20L4

该系列芯片主要适用于汽车领域和工业领域,具体应用领域涉及汽车超声波倒车辅助系统等。

相关阅读:
诠鼎集团推出TOSHIBA整套车载娱乐系统解决方案
//www.52solution.com/auto-art/80015244
可靠、完整的车载娱乐系统解决方案
//www.52solution.com/auto-art/80015083
为什么创意出租车用车载信息系统无人问津?
//www.52solution.com/auto-art/80015251

标签 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购

更多新闻