• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Xilinx All Programmable 28nm器件全线通过PCIe规范测试

来源:电子工程网
时间:2013-05-22

分享至:
带有集成PCI Express Gen2和Gen3模块的量产器件,使得多种不同应用的快速开发成为可能

赛灵思公司(Xilinx)今天宣布,其All Programmable 7系列FPGA和 Zynq -7000 All Programmable SoC 全线器件均均达到PCI Express规范要求,现已列入 PCI-SIG集成商名单 。赛灵思所有28nm器件在2013年4月15举行的PCI-SIG活动中都通过了严格的电气、协议和互操作性测试,这也是有关规范推出以来PCI-SIG首次官方PCI Express Gen3合规性和互操作性测试。

借助7系列FPGA和Zynq-7000 All Programmable SoC 集成PCI Express Gen2和Gen3模块,设计人员能满足通信、存储和服务器等多种不同应用市场对更高系统带宽和可编程系统集成的要求。

Virtex-7和Kintex-7系列支持Gen3(8 Gbps),链路速度提高达8倍,可满足高吞吐量数据中心应用要求。而支持Gen2(5 Gbps)的 Artix-7 FPGA 和Zynq-7000 All Programmable SoC集成模块,链路速度分别提高达4倍和8倍,能大大加速工业和汽车等低成本应用的设计生产力。

赛灵思公司PCI Express产品市场营销经理Ketan Mehta指出:“自从本协议推出以来,作为基于FPGA的PCI Express解决方案领域全球领导企业, 赛灵思凭借其28nm系列继续走在技术的前沿。我们的客户现在可利用支持链路调节和在系统非破坏性眼部扫描上的业界稳健可靠的自适应判定反馈均衡(DFE)技术,以及用于加速集成与实现的屡获殊荣的 Vivado设计套件 ,加快PCI Express解决方案的上市进程。”

供货情况

所有7系列FPGA和Zynq-7000 All Programmable SoC系列器件可立即批量供货,设计人员可通过china.xilinx.com 网站提供的目标参考设计(TRD)、开发板和套件立即开始评估PCI Express Gen2和Gen3解决方案。这些套件包括提供有DDR3、PCI Express直接存储器访问(DMA)引擎和以太网IP模块的端到端连接与参考设计。Northwest Logic和PLDA等赛灵思联盟计划成员还提供更多IP软核支持。

设计人员也可通过赛灵思中文官方网站了解有关赛灵思PCI Express解决方案的更多信息,包括DFE视频演示、在系统眼部扫描和高速连接等,详见:china.xilinx.com/pciexpress。


标签 PCIe Zynq Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购

更多新闻