• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

通过DLA认证的新器件扩大Vishay 597D系列固钽片式电容器

来源:EEWORLD
时间:2013-05-22

分享至:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 5 月21 日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款通过Defense Logistics Agency ( DLA )---美国国防后勤局 Specification 13008认证的新款高可靠性版本 电容器 --- Vishay Sprague 13008系列,扩大其TANTAMOUNT® 597D 系列商用固钽片式电容器。Vishay Sprague 13008系列采用Vishay独有的高压电介质成形工艺,是军工和航天应用中+28V电源的上佳之选。

今天发布的电容器适合高性能电子设备,包括雷达系统、航空及航天电子等设备中DC/DC转换和功率分配。为保证在这些安全攸关应用中的性能,器件按照MIL-PRF-55365的要求提供高可靠性筛选和浪涌电流测试选项。

13008系列有9种外形尺寸,提供了很多此前在MIL标准中没有的性能等级,包括4V~63V电压范围内容量达到10μF~1500μF。器件的电压等级达到63V,使设计者能够满足在MIL-STD-1275 +28 V电源设计中50%额定电压的降额要求。双阳极结构在同档器件中实现了低的ESR,在+25℃和100kHz条件下ESR低至0.015Ω。

13008系列的工作温度为-55℃~+85℃,电压降额时温度可达+125℃。电容器有环氧涂层,具有比模塑器件更好的容积率,从而实现更高的容量电压比(CV),该参数是测量电容器储能量的优值系数。

新款DLA 13008电容器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周到十四周。

VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。

标签 DLA Vishay 597D 电容器 国内代购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购

更多新闻