• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

LSI在企业级PCIe? 闪存适配器领域荣居第二

来源:中国电子网
时间:2013-05-21

分享至:

 LSI的Nytro?闪存适配器产品首年出货量超过40,000

LSI公司(NASDAQ:LSI)日前宣布,根据业界的市场研究公司提供的数据,LSI在快速增长的企业级PCIe? 闪存适配器细分市场中的排名已经上升至第二位。[1] 自2012年4月推出Nytro? 产品系列以来,LSI Nytro 闪存适配器的出货量已经超过了40,000。市场对于这款产品的高需求反映出超大规模Web和云数据中心、金融服务以及其他企业在加速应用性能、提高数据中心效率和降低IT成本方面的迫切要求。

Forward Insights公司的创始人兼首席分析师Greg Wong表示:“基于闪存的解决方案在数据中心领域变得越来越普遍,同时,LSI已经成为美国企业级PCIe闪存适配器的第二大供应商,也是全球发展速度快的PCIe闪存供应商。LSI在其Nytro产品线推出的年就能取得如此大的成功,这一事实不仅意义非凡,同时也凸显了LSI在存储领域的强大实力。”

LSI Nytro产品目前正部署于一些关键应用中,以降低延迟并加速性能,这些应用包括:Hadoop?软件大数据分析、在线事物处理、虚拟桌面基础架构以及用于实现高度虚拟化、私有/企业云布局的无共享基础架构等。

Rackspace Hosting 的首席技术官John Engates表示:“将闪存直接集成至我们的控制器及其它技术中,我们就能够为客户提供他们期望从Rackspace中获得的高性能与一致性。LSI与Rackspace公司在众多使用LSI解决方案(包括Nytro产品线)的混合云和开源运算项目上正展开紧密合作。”

LSI高级副总裁兼加速解决方案事业部总经理Gary Smerdon 表示:“LSI拥有广泛的PCIe闪存适配器产品组合,与同类竞争解决方案相比,可以在更加广泛的数据中心工作负载条件下以独特的方式应对各种客户挑战。客户非常重视LSI业经验证的稳定高性能存储解决方案并从中大获裨益,让他们在加速应用的同时充分应对不断增长的数据洪流挑战。”

LSI通过广泛的原始设备制造商(OEM)客户基础以及LSI现有的经销商渠道,直接服务于市场。

LSI近期发布了与Intel签订的Nytro OEM协议,加入到之前公布的顶级OEM厂商客户名单中。此外,从实验到量产的终客户参与人数在过去的一个季度内也增加了三倍以上。

标签 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY

更多新闻