【导读】如今的中国已经步入高龄化阶段,慢性病患与高龄患者不断增加,这意味着未来的高龄病患可能会缺乏家人或是护理人员的亲身照顾。如何透过智慧生活科技,做好远距医疗、以及高龄长者与慢性病患的居家照护,已经不容忽视的议题。Intel 新一代全新SOC Baytrail 芯片 , 由于耗电量低于5W相当省电 ,非常适用于手持式电子设备,对手持式医疗产品是一大福音。
<<产品介绍>>
Intel的Item处理器为22奈米的System On Chip架构,名为Baytrail.
内含许多基本需要的IO接口,并强打省电功能.
此产品现在为early access 阶段,Intel只开放给选定的客户开始设计并提供Support.
虽然还没有确定的产品品名.但是它的前身Z系列的ATOM (menlow)早已在智能业界打响名声.
许多工业客户拿Z系列产品开发手持式仓管机,点菜机.的应用是在手持式医疗产品,并受到广大回响.
低电压(约4.5W以下)的T系列,因主打平板计算机市场,Intel将部会多分配资源来帮助开发智能产品使用.
<<产品特色>>
延续前一代的Z系列的Baytrail的ATOM,名为Bay Trail-I. 由1核心到四核心都有.速度从1.3G~2Ghz.支持DDR3 1067Mhz并可扩充于8GB.
除了USB2.0之外,也包进去USB3,0来增加外接式储存系统的读取速度.
<<产品方块图>>
<<规格说明>>