• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

FPGA大厂先进制程激战一触即发

来源:新电子
时间:2013-05-20

分享至:

FPGA巨头殊死战愈演愈烈。Altera近来频频加码先进制程投资,并发动IP厂购并攻势,全面向FPGA龙头赛灵思宣战;对此,赛灵思也正面迎战,透过新一代设计套件,加速旗下28纳米制程SoC FPGA开发时程,以持续扩大市场占有率,严防Altera坐大。

现场可编程门阵列(FPGA)市场正掀起先进制程产品激斗。2013年电子高峰论坛(Globalpress Electronics Summit)中,一如往年邀请两大FPGA重量级开发商赛灵思(Xilinx)与Altera,分别探讨其FPGA技术发展动态与投资布局。从中可发现,Altera今年将祭出多元制程策略,同步采用台积电的55纳米(nm)嵌入式闪存(Embedded Flash)、28/20纳米,以及英特尔(Intel)的14纳米鳍式电晶体(FinFET)制程,进一步问鼎FPGA市场龙头宝座。

至于目前的FPGA市占一哥赛灵思则将主力摆在28、20纳米及叁维芯片(3D IC)产品发展上,日前并发布一代专攻28纳米以下制程的系统单芯片(SoC)FPGA设计套件,加速SoC内部异质硅智财(IP)整合与平台开发流程,以持续发挥在28纳米制程上的优势,防堵Altera超前。

显而易见,两家FPGA大厂在先进制程方面的激战一触即发,后续市占桂冠是否易主已成为业界关注焦点。

发动购并/多制程攻势 Altera猛扩FPGA阵容

继携手英特尔(Intel)布局高阶14纳米FPGA后,Altera日前再度宣布购并FPGA-based IP供应商--TPACK,强化旗下光传输网路(OTN)FPGA元件开发技术;同时也抢先业界采纳台积电55纳米嵌入式闪存制程(图2),扩充中低阶FPGA低功耗设计能力,全面发动攻势挑战赛灵思的龙头地位。

 

 

图2 台积电55纳米新制程有助提升SoC FPGA性能。 资料来源:Altera

 

 

图3 Altera产品暨行销副总裁Vince Hu强调,超高频宽OTN设备市场将是Altera未来主要的产品锁定目标。

Altera产品暨行销副总裁Vince Hu(图3)表示,Altera近来透过扩大与晶圆厂合作55、20和14纳米等多元制程,并大举购入OTN IP方案,持续补强低到高阶FPGA产品阵容,将有助增强该公司未来在汽车、工业、智慧能源、Gigabit乙太网路(Ethernet)/OTN、广播,以及先进长程演进计画(LTE-Advanced)通讯基地台设备市场的竞争力。

看准未来OTN网通设备对频宽、平行资料处理能力要求将不断提升,且整体产值规模可望于2017年达到130亿美元,蕴藏庞大商机,Altera更紧锣密鼓研发400G OTN高阶网通设备FPGA解决方案。

Hu透露,Altera不惜重金选用英特尔先进14纳米FinFET制程解决方案,主要目的就是在短时间内大幅提高FPGA电晶体门极的电子流通性,使通道效能倍增、功耗降低,进而跟上电信、网通及伺服器设备功能需求迅速演进的脚步。此外,该公司亦已增强OTN映射(Mapping)、多工器 (Multiplexing)和光交叉连结(Optical Cross Connect)等IP设计能量,有助超越100G频宽的OTN设备尽早成形。

另一方面,针对工业、汽车等元件需求量庞大的应用市场,Altera则导入55纳米嵌入式闪存制程,并交由台积电操刀,进一步将芯片门极密度提高十倍,并分别缩减70%的闪存及80%的静态随机存取记忆体(SRAM)单位面积,同时还能发挥量产经济效益。

Hu强调,儘管采取多元制程的产品策略将增加投资负担,但对FPGA厂商而言,将是顺利抢占巨量资料(Big Data)、异质网路(Heterogeneous Network),以及各种智慧化运算设备商机的重要布局。

据悉,Altera也预计在今年底以20纳米高介电係数金属门极(HKMG)技术量产新一代SoC FPGA,强打LTE-Advanced行动通讯、4K×2K影像处理解决方案,以持续推升在主流FPGA应用市场的竞争力。

随着Altera进一步跨入14纳米FinFET制程,并积极补强高阶电信、网通设备芯片的IP阵容,不断壮大发展声势,亦已引发业界对赛灵思的FPGA龙头宝座即将不保的疑虑,因而刺激赛灵思更加积极巩固市场地位。

标签 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台

更多新闻