• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

2016年流程自动化领域工业以太网采纳率到将升至96%

来源:中国电子网
时间:2013-05-20

分享至:

随着工业以太网被更多的采用,对于想要提升网络基础设施的厂商来说,选择工业以太网的网络是明智的选择。预计流程自动化领域的工业以太网采纳率到2016年将升到96% ,出货量将高达870万个。

据IHS公司旗下的IMS Research的研究,2011-2016 年流程产业的以太网节点有望增长近一倍,在工业网络市场不断挑战现场总线的主导地位。

流程产业中的工业以太网节点2016年出货量有望达到870万个,比2011年的440万个大增96%,如图1所示。这意味着2016年工业以太网将占到流程产业中的网络节点的45%,高于2011年的39%。现场总线将为此付出代价,同期内的增长率预计为51%.

工业以太网交换机是在商用以太网交换机(IEC8802.3标准)的基础上研制而成的,适应不同工业控制系统的功能和性能需求,适应各种恶劣环境的高可靠性数据交换设备。继10M波特率以太网成功运行之后,具有交换功能,全双工和自适应的100M波特率快速以太网(FastEthernet,符合IEEE802.3u的标准)也已成功运行多年。采用何种性能的以太网取决于用户的需要。通用的兼容性允许用户无缝升级到新技术。

 

 

图1:以太网与现场总线市场份额及新增节点情况 (新节点以千计)

虽然流程产业在采纳新技术方面向来比较缓慢,但在某些关键领域,工业以太网的采纳率已开始超过现场总线,成为其中的主流网络技术。

安全领域就是一个很好的例子。虽然不是总能得到强制性法规的推动,但流程安全系统——即安全集成系统,厂商会相当定期地更新,以确保操作者安全和化正常运行时间(and maximize line up-time)。寿命期较短,意味着新技术可以更快地进入市场,也更容易实施,因为改装时有更多的机会来更新网络。

确保连网

此外,也存在扩大连网的趋势。网络正在趋于同质商品化,意味着远程监控与控制更容易访问。分立自动化领域也在出现这种情况。

流程元件与系统,比如远程终端单元与分布控制系统,也在普遍连成网络。预计2016年约有95%的新增出货量支持网络,高于2011年的90%。该比例的上升速度预计相对缓慢, 但可能达到100%。网络支持产品现在几乎已被视为同质商品,流程产业希望采用。随着连网能力的增强,普通节点数量也在增长。这为使用更加精巧的网络与拓扑结构创造了条件。

预计整个工业自动化领域的工业以太网使用量会不断增长。IHS公司预测,截止到2016年,新的流程自动网络节点的CAGR略高于14%。这个增长率远高于新的现场总线节点,后者的同期增长率预计低于9%。

随着流程产业采纳更多的工业以太网,所以对于希望近期升级网络基础设施的厂商来说,基于工业以太网的网络似乎是明智的选择。虽然现场总线采纳率仍在增长,但工业以太网具有网络统一性与简单性等优点,可以带来更低的成本与更长的正常运行时间。

标签 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网

更多新闻