• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

德州仪器推出+ZigBee®+RF4CE+遥控解决方案

来源:华强电子网
时间:2012-01-31

分享至:

 

日前,德州仪器 (TI) 宣布推出可支持即将发布的 ZigBee Input Device (ZID) 标准的 ZigBee® RF4CE 遥控解决方案,其不但可为电视、机顶盒及掌上游戏机等消费类电子产品带来类似于鼠标点击型的简易操控功能,同时也能支持键盘、手势以及触控输入操作。TI ZigBee RF4CE 解决方案包括具有样片应用软件的免专利费 RemoTI™ 1.3 协议栈、符合 ETSI 标准且经过 FCC 认证的纳米 USB 模块,以及相关高级遥控开发套件。TI 遥控解决方案已在11 日至 14 日(北京时间)在国际消费类电子展 (CES)进行了演示。如欲了解完整的产品详情,敬请访问:www.ti.com/rf4ce-pr。

ZigBee RF4CE 解决方案配合 TI 业经验证的 CC253x 802.15.4 RF-IC 无线电技术,将帮助制造商快速推出高级遥控设备。CC253x 与 TI 蓝牙 (Bluetooth®) 低功耗 CC254x 片上系统 (SoC) 引脚对引脚兼容,从而可确保设计方案满足未来发展要求,轻松支持两种不同标准。

TI 低功耗 RF 业务总经理 Oyvind Birkenes 指出:“基于 TI ZigBee RF4CE ZID 标准的解决方案可帮助制造商快速推出遥控产品,实现更为便捷舒适的精彩用户体验。我们可以很自豪地说,TI 遥控解决方案目前已经被众多业界客户、合作伙伴及第三方公司广泛采用,为消费者带来了诸多高级功能。”

TI ZigBee RF4CE 遥控解决方案的主要特性与优势包括:

§  ZigBee RF4CE RemoTI 1.3 协议栈支持 ZID 标准并配备高级遥控开发套件,可快速推进新一代遥控产品的原型设计与开发:

o   非视距 (NLOS) 操作及双向无线通信;

o   鼠标定位功能:具有六轴运动传感功能的参考设计;

o   运动与手势控制功能:RemoTI 1.3 和高级遥控套件包括对 Movea SmartMotion® 固件的支持;

o   针对目标及控制器节点的全系列样片应用;

o   基于 PC 的开发测试工具;

 §  与 TI 低能耗蓝牙 CC254x SoC 引脚兼容;

§  通过可量产的 CC2531 纳米 USB 模块及参考设计便捷地向支持 USB 端口的设备添加 ZigBee RF4CE ZID 功能:

o   符合 ETSI 标准且通过 FCC 认证;

o   超小型尺寸:仅为 9.5 毫米 x 16.6 毫米。

§  可实现低功耗、高可靠性以及低成本的单芯片遥控产品:

o   能够与 Wi-Fi、蓝牙技术以及其它 2.4 GHz 产品完美共存;

o   业经验证的 CC253x 系列 802.15.4 RF-IC 无线电技术。

 

标签 德州仪器 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

更多新闻