来源:安防展览网
时间:2013-05-20
目前视频监控已经应用到各行各业,模拟高清设备的应用也随着监控的普及应用越来越多。960H使用较多的行业是对实时、延时要求高的行业,比如银行、交通、能源、医院、平安城市等。然而,高清时代,模拟监控市场发展遇到哪些阻碍,未来发展将有哪些措施?
960H产品简析
960H模拟高清解决方案是由Techwell和SONY共同定义和开发的,其中模拟摄像机端采用SONY新一代960HCCDSensor,DVR端则使用Techwell发布的TW9960模拟高清A/D解决方案。
960H方案摄像机采用SONYEffio?方案,Effio方案由960HCCDEffio?DSP组成。EffioDSP提供高解析画质,提升摄像机的信噪,另外色彩还原方面也有改善。EffioDSP与新款CCD的搭配,能达到超过650TVlines水平解析度,黑白可到700TVlines。960H存储设备DVR采用支持960H编码的DSP。
信号处理方面,EffioDSP结合了2D及3D杂讯抑制信号处理器,能降低杂讯,即使拍摄移动中的目标物,也无损动态解析度,尤其适用exviewCCD摄像机,灵敏度更好。
EffioDSP也支持宽动态,所以在亮度反差大的环境也能提供清晰画面,不会产生过曝或阴暗的画面。
960H产品应用特性
960H产品在应用方面,首要特性是兼容性好,前端960H摄像机可以接到普通DVR使用,后端960HDVR可以接普通模拟摄像机,传输使用目前的通用同轴电缆。其次960H产品的安装使用延续了原模拟系统的安装方式和习惯,安装使用方法与目前监控系统相同,布线虽然比网络布线复杂但与原来模拟摄像机完全一样,可以直接沿用以前布好的线缆,且工程商积累的安装调试维护经验完全可以适用在960H系统中,不会像网络监控方案一样需要工程商重新学习了解网络维护、判断及施工。
960H产品系统稳定性与模拟系统一样。模拟系统经历了多年的发展完善,已形成了性能和品质相对稳定的监控系统。使用时现场监视没有延时及可做到全实时,网络摄像机的实时性和延时性是摄像机本身不能解决的问题,是由系统整体的构成造成的。而HD-SDI监控可以做到实时和延时少,但是传输成本比较高。
而960H系统的缺点是整体性能提升空间有限,不能满足高清监控的需求。而在系统扩展性、联动管理数据加密等方面与模拟摄像机一样与网络产品相比存在一定的劣势。
960H模拟监控摄像机在发展中遇到的障碍
960H摄像机已有近两年多的历史,按理说,两年的时间可以孕育一个成熟且稳定的产品,但从本次Secutech评测中看来,不管是采用哪种CCD、去搭配哪种DSP,在整体的测试表现上虽有差异性,但似乎问题都不大。但960H摄像机就没存在一些应用障碍吗?答案当然不是这样,960H摄像机的优势除了上述所提的几个技术改良发展之外,优势在于可以直接替换原有CCTV系统中的模拟摄像机,提供更高线数的解析效果,但问题也随之而来,除了视频存储,画面显示更是960H摄像机目前一大问题。
我们先谈视频存储,诚如先前所讲,多路960H视频Decoder面临着市场需求与生产制造的矛盾问题,经过两年试探,ADC组件部分总算有中、韩、美、台的厂商开始投入开发与生产,使4、8及16路的960HDVR在亚洲市场开始呈现生产与应用需求,这个问题的解决却是960H摄像机上市一年之后的事,或多或少局限了市场的发展。
再来看显示问题,很多人也许知道960H的视频信号是Video信号,而Video信号好的呈现界面是CRTMonitor,即真空管显示器,而960H信号是扫描线不是图素点,若使用LC液晶显示器来作为显示终端,除非是透过DVR等设备压缩或转换,不然以960H这样的解析格式(976x494或960x582),液晶显示器的显示格式所能提供的支持就只有800x600或720x480这样过与不及的显示。这对960H正要起步的发展形成了一种墙堵式的阻碍。
模拟监控系统可扩展性相比IP监控系统较低,后者更具便利性与经济性。此外模拟监控系统后端需要不断的AD转换,使原本就不清晰的图像不停地受到转换带来的损耗,成像效果大打折扣。再者模拟监控系统在远距离监控中与IP网络监控基本不具备可比性。同质化严重、市场无序竞争、布线工程量大、成本高、清晰度低、远距离传输成本高是始终困扰模拟监控系统的难题。在如此成熟的模拟监控系统发展当中,要寻找解决这些问题的方法实属不易。
模拟产品仍有市场空间,需找准市场需求
随安防监控市场数字化,用户接受度越来越高,加上电信运营商和IT系统集成商的加入,推动了网络监控系统的普及应用。但不同行业、不同地区、不同用户群体会根据自身应用目的和实际条件去选择合适的监控系统,是否需要从模拟监控系统切入到IP监控系统或者切入的早晚都是个未知数,即使IP监控系统在监控场所上遍地开花,模拟监控系统经过多年的应用和发展,各方面都趋于成熟,市场需求在安防大市场增长需求刺激下还未达到饱和状态,尤其适用于中小型项目,所以模拟摄像机还会占有一定市场空间与IP监控系统并存。这样的市场背景下,就需要我们找准市场需求,选择合适的行业、用户群体,走差异化的推广道路。
增加新功能进行差异化竞争,同时进行转型
在索尼可能会停产其480线和540线的方案之后,高解析模拟摄像机明年将会成为市场的主流。且索尼“960H”产品在市场上已经得到应用,天地伟业等其他厂商也陆续推出了基于“960H”的产品。在国内网络环境下,相比网络监控系统,模拟监控的稳定性是优势,高解析模拟摄像机必须将这一优势保持到底才能占住市场份额。
专业化是高解析度模拟摄像机的一发展方向甚至某产品就是为满足某个特定的应用场景而研发的。智能化也是另一重要趋势,市场新需求强调现场及时处理的能力,因此产品自身的智能分析、处理功能必然会得到大力推广,目前已经有厂商在推广模拟智能分析产品。
模拟摄像机虽可通过增加一些新功能来进行差异化竞争,但其很成熟,要研发出一个创新性的功能或产品难度很大,只能依靠自身的固有优势去抢占市场。基于这种困境,从目前市场环境看,从模拟摄像机向网络摄像机转型无疑是模拟摄像机厂家的战略选择。