来源:中国行业研究网
时间:2013-05-20
随着DPS纯数字传感技术的诞生和传播,更高的动态范围和更真实的色彩将逐渐出现在新一代的宽动态摄像机中。目前,富尼泰达推出的代运用DPS技术的宽动态摄像机,市场反响不俗,相信在以后的市场检验中会逐渐彰显出它的魅力。可预计在不久的将来,宽动态摄像机市场会面临DSP和DPS两种传感技术的竞争,动态范围也势必不断扩大,前景广阔。
宽动态视频监控市场空间巨大
我们知道,摄像机的核心是CCD,目前国内没有CCD的生产能力,主要集中在日本和韩国。由于CCD在生产过程中分不同等级以及生产商获得的途径不同,造成CCD的采集效果也不同。一个简单的检测方法,就是将摄像机通电,不接镜头,用手遮住镜头接口,看图像有没有亮点,雪花大不大,然后接上镜头,将摄像机对准一个色彩鲜明的物体,查看监视器的颜色是否有偏色,图像有无扭曲现象,色彩和灰度是否平滑。
1997年松下开发出超动态技术,并将其应用在摄像机上推向市场。随后,全球各大主要摄像机生产厂商也相应推出了带有自己宽动态技术的摄像机。一时之间,宽动态技术在这几年飞速发展,摄像机的动态范围也在不断扩大,也出现了以双速CCDDSP、普通CCD双速快门等技术。现在的宽动态摄像机一般都采用专用的DSP电路。它首先对明亮区域的被摄物体用合适的快门速度进行曝光,然后再对阴暗区域的被摄物体用适合的快门速度进行曝光,后将两个图像用DSP数字信号处理,将捕捉到的两幅图像重新组合在一张图像上,使其扩大了可能处理的动态范围,使得明亮区域的被摄物体和阴暗区域的被摄物体都可以看得很清楚。
随着DPS纯数字传感技术的诞生和传播,更高的动态范围和更真实的色彩将逐渐出现在新一代的宽动态摄像机中。目前,富尼泰达推出的代运用DPS技术的宽动态摄像机,市场反响不俗,相信在以后的市场检验中会逐渐彰显出它的魅力。可预计在不久的将来,宽动态摄像机市场会面临DSP和DPS两种传感技术的竞争,动态范围也势必不断扩大,前景广阔。
宽动态摄像机技术应用
1、宽动态范围
广义上的“动态范围”是指某一变化的事物可能改变的跨度,即其变化值的低端极点到端极点之间的区域,此区域的描述一般为点与低点之间的差值。这是一个应用非常广泛的概念,在谈及摄像机产品的拍摄图像指标时,一般的“动态范围”是指摄像机对拍摄场景中景物光照反射的适应能力,具体指亮度(反差)及色温(反差)的变化范围。
宽动态范围是图像能分辨亮的亮度信号值与能分辨的暗的亮光信号值的比值。衡量宽动态范围的表现方式以“倍数”或“dB”来表示,在以100IRE为标准时,换算公式:NdB=20log(V2/V1)。普通摄像机(称V1)的宽动态值为10dB,如宽动态为48dB,与普通摄像机之间的差为38dB,V2/V1=80,说明与普通摄像机宽动态差为80倍,某些厂家如果宽动态摄像机是54dB,V2/V1=160倍。景阳宽动态摄像机典型动态范围101dB,宽动态范围120dB。
2、清晰度
为了达到对物体细节部分的监控,宽动态摄像机水平清晰度应在480线以上,目前许多厂家宽动态摄像机水平分辨率大多为480线或540线。景阳宽动态摄像机水平分辨率540线,垂直分辨率460线,满足了用户对清晰度的要求。
3、低照度
在大厅、门口、或室内窗口光线环境不好的情况下,要对物体进行细微监视,必须要求宽动态摄像机具有优异的低照性能。有些厂家宽动态摄像机在光线环境不好的情况下,图像噪点大,在夜间环境下图像效果较差,无法得到高质量的图像。
4、色彩还原性
许多厂家在处理宽动态效果时,需对明亮区域及阴影区域分别进行曝光处理,图像往往会失去原来的色彩,从而导致图像颜色不真实。在取得理想的宽动态效果的同时,图像的色彩还原性同样是厂家以后需要考虑并解决的问题。
宽动态摄像机市场前景展望
随着使用环境的迅速扩大和使用者日益多元化,摄像机的技术和分类也发生了巨大变化。各生产厂商始终致力于提高摄像机的新技术,使其能够程度的满足应用要求。其中宽动态摄像机是非常重要的一个分支,在一定程度上也体现了一个摄像机生产厂商的技术发展实力和发展方向。我们知道,摄像机的核心是CCD,目前国内没有CCD的生产能力,主要集中在日本和韩国。由于CCD在生产过程中分不同等级以及生产商获得的途径不同,造成CCD的采集效果也不同。一个简单的检测方法,就是将摄像机通电,不接镜头,用手遮住镜头接口,看图像有没有亮点,雪花大不大,然后接上镜头,将摄像机对准一个色彩鲜明的物体,查看监视器的颜色是否有偏色,图像有无扭曲现象,色彩和灰度是否平滑。
1997年松下开发出超动态技术,并将其应用在摄像机上推向市场。随后,全球各大主要摄像机生产厂商也相应推出了带有自己宽动态技术的摄像机。一时之间,宽动态技术在这几年飞速发展,摄像机的动态范围也在不断扩大,也出现了以双速CCDDSP、普通CCD双速快门等技术。现在的宽动态摄像机一般都采用专用的DSP电路。它首先对明亮区域的被摄物体用合适的快门速度进行曝光,然后再对阴暗区域的被摄物体用适合的快门速度进行曝光,后将两个图像用DSP数字信号处理,将捕捉到的两幅图像重新组合在一张图像上,使其扩大了可能处理的动态范围,使得明亮区域的被摄物体和阴暗区域的被摄物体都可以看得很清楚。