来源: 万维家电网
时间:2013-05-20
谁说手机只能打电话,乔布斯改变了这一切。
谁说手机又只能自己玩呢?未来它一定是电视机的遥控器。甚至是以电视机为显示终端,通过手机传送各种智能设备的内容、节目推送等等。通过这种方式大大地提升了电视机人机交互的便捷和人性化,使人机交互更加直观,我们消费者也可以得到更多不同的体验。
现在可以实现吗?
长虹U-MAX客厅电视3D65B8000i所拥有的“多屏飞享”就完全可以实现这一操控方式,只需要在智能手机等智能设备上安装长虹智控的协同控制软件,各种智能终端设备位于同一个局域网当中。下面我们就实际来体验体验吧。
·长虹U-MAX客厅电视3D65B8000i简介
长虹U-MAX客厅电视3D65B8000i实拍(点击查看更多美图赏)
长虹U-Max客厅电视3D65B8000i采用了4K×2K无损超高清显示技术,无损传递给您8倍超高清视觉享受。音质方面更加采用了长虹独有的U-MAX智能魅音技术和DTS巨幕音响系统,满足追求家庭影院发烧友追求完美画质和音质的观影需求。
其次,长虹U-Max客厅电视本身就可以接收数字电视信号,兼容CI、CI+大卡,无需机顶盒即可收看高清数字信号节目,省去复杂的连接和操控,提升整个客厅设计的美观。此外,语音操控、多屏飞享等多终端协同更让整个客厅增添科技信息。
·仅支持安卓系统 拥有三个智控版本
再使用手机/PAD等智能终端操控电视机之前,需要先在智能终端上安装长虹智控软件,我们在安卓商城中可以搜索到,目前在苹果的APP Store中并没有搜索到长虹智控软件,也就是说长虹智能电视的多屏飞享目前仅支持安卓系统,还不支持苹果的IOS。
在安卓应用商城中,笔者搜索到了三款长虹智控软件,从下往上依次分别为智控1.0、智控4.0和智控5.0版本,其中早的智控1.0版本在2011年7月份发布,智控5.0版本与2012年12月推出。
为了了解一下他们之间有何区别,笔者对这3个版本的长虹智控都进行了安装
为了让网友们进一步了解长虹智控三个版本的区别,笔者对这三个版本的长虹智控都进行了安装,安装过程与普通安卓应用安装一样。
·手机/电视自动连接 操控方式实测
在具体使用时,相信许多朋友都会疑惑,到底如何使用呢?特别是两者如何相关联问题,是许多智能电视多屏互动的首个难点。在试用长虹U-MAX客 厅电视3D65B8000i时,我们发现只要满足了智能设备位于同一个局域网中,打开软件,智能设备之间就自动连接了,几乎没有阻碍使用之处。
从长虹·智控1.0-5.0版本,都会自动连接。
上面三张图片是长虹·智控1.0-5.0三个版本不同的界面,我们可以看到长虹智控从单纯的功能列表变化成为5.0的特色化全屏展示,无可厚非笔者比较喜欢智控5.0的主界面。
在长虹·智控5.0主界面的右上方的还有一个“小气泡”,点击之后会弹出更加直观的操控选项,有控制、电影导视、游戏、资源共享、应用、添加应用、检查更新和使用说明。
值得一提的是,应用于添加应用是长虹·智控1.0和2.0没有的功能。不过,目前长虹·智控5.0的这一个功能也正在研发当中,并没有开发使用。
长虹·智控1.0由于是2011年推出的软件,其主要是针对长虹早期的智能电视,因此是无法操控长虹B8000的,模拟的遥控器也是早前长虹智能电视的遥控器。
模拟遥控器与长虹B8000的标配遥控器一样(长虹·智控4.0)
长虹·智控4.0与智控1.0一样,同样采用的是模拟遥控器的方式,并且与长虹U-MAX客厅电视3D65B8000i标配的遥控器几乎相同。
到了长虹·智控5.0时代,我们可以看到模拟遥控器的思路已经改变,从单纯模拟遥控器的方式,创新发展为从用户使用角度出发来进行体现。
长虹·智控5.0的遥控器共有三屏,可以通过滑动来进行切换,屏主要是看电视机时进行频道、音量调节等等;第二屏是数字按键,可以快速调节频道及一些数字输入等等;第三屏是功能按键,可以进入主菜单、智能界面、应用界面等等,主要是进行一些智能功能的操控。
·手机为电视机点播电影电视剧 小屏点播大屏看
在多屏飞享功能中,我们除了用手机来操控电视机之外,还有一个主打功能就是通过手机来点播电影电视剧,然后在发送到电视机上进行播放。
我们先来看看三个智控版本的电影导视有何不同。长虹·智控1.0的电影导视提供了在线、乐教和优酷三个内容库,而到4.0版本时,增加了中录和3D影视的内容。
再到现在的长虹·智控5.0版本,其影视内容不再分内容库进行选择,而是长虹进行了融合处理,更加直观的给到用户推荐、排行榜及类别选择。
在排行榜中,我们可以看到长虹·智控5.0推荐的都是目前火的电视剧内容,比如《盛夏晚晴天》、《女相陆贞传奇》、《甄嬛传》、《新编辑部故事》等等。
长虹·智控5.0还为用户分出了电影、电视剧以及动漫三个类别,共拥有影视内容近30万部,用户也可以在上方直接搜索影片名查找。
选择到影片之后,长虹·智控5.0会提示用户“本地播放”还是“电视播放”,选择电视机播放之后,电视机就会进入影片读取状态,在4M的带宽下,大约需要20-30秒的时间,就开始播放点播的影视内容了。
笔者点播了热门的《盛夏晚晴天》,可以看到内容是由乐视提供的,电视剧画面清晰,可以与电视台播放的高清相比。
长虹U-MAX客厅电视3D65B8000i多屏飞享的电影导播当中还提供有在线的3D片源,不过笔者点播之后发现是色差式3D片源,需要配合色差式3D眼镜进行观看,并不是长虹U-MAX客厅电视3D65B8000i所采用的主动快门式,其效果比较一般。
通过这一功能,让笔者体会到了点播的乐趣。相信许多朋友在看电视机时都在玩手机,如果在手机上发现了什么好看的内容,就可以立即推送到电视机上进行观看,这不仅是一个操控方式的改变,更是一种生活方式的改变。
·玩体感 说语音 其他操控方式实测
发展至今,长虹U-MAX客厅电视3D65B8000i多屏飞享的操控方式当然还不局限于此,还拥有玩体感游戏、语音操控、类鼠标/键盘控制等等,下面我们来逐个简单了解一下。
再次之前,笔者对长虹U-MAX客厅电视3D65B8000i的体感游戏功能进行详细测试(点击《一玩就上瘾!长虹B8000体感游戏实测》),其中如果没有长虹搭配的智能体感手柄,我们同样可以用长虹·智控5.0来实现。
长虹·智控5.0的体感游戏按键主要拥有上下左右及A/B键,与体感游戏操控完全贴合,操控方式与体感手柄非常相似,但反应速度并没有通过蓝牙传输的智能体感手柄灵敏。
长虹U-MAX客厅电视3D65B8000i是一款拥有强大语音功能的智能电视,安装长虹·智控之后,我们同样可以通过手机来进行语音操控。
当然,类鼠标及键盘操控也是长虹·智控5.0也具备的操控功能,并且不同的界面,我们这几种操控方式都可以快速切换。
·多屏飞享视频直击及编辑点评
看了长虹U-MAX客厅电视3D65B8000i多屏飞享的众多图文介绍,可能许多朋友还觉得亲身体验感不够,为了满足大家这一需求,笔者还拍摄了一段长虹·智控操控的视频,下面一起来看看吧。
·编辑点评:
当电视机进入到智能时代,任何一款移动智能终端都可能变成电视机的遥控器,这也是此前业内所说的“视频即电视”的一 种体现,用户只需要手指的轻松滑动,就可以将手机上感兴趣的内容推送到电视机上查看。此外通过多屏飞享,智能电视自然拥有了体感控制、语音控制等智能化人 机交互技术,操控的简易性较之屏幕遥控器也有了更大突破。
长虹U-MAX客厅电视3D65B8000i的智控经过3代的发展,我们可以看到功能的体现更加贴合用户的实际操 作,影视内容也进行了有序的融合,而不是像之前一样仅仅做了一个罗列的工作。当然,通过WIFI传输,我们发现反应速度非常受到网速的影响,并没有蓝牙或 者射频操控那么灵敏,这也是我们后续需要提高的地方。