来源:EEWORLD
时间:2013-05-20
研华
科技,2013年5月 ——的创新嵌入式产业电脑&自动化解决方案提供厂商研华科技推出全新可编程自动化控制器
APAX-6572
,其专为降低设备间集成成本而开发。APAX-6572是一款集数据采集与控制技术为一体的嵌入式控制器,非常适用于工厂数据采集与控制应用和辅助控制单元。
研华可编程自动化控制器APAX-6572
可编程自动化控制器APAX-6572采用Intel Atom D510 1.66GHz处理器,2GB RAM,拥有3个千兆以太网口,2个COM端口,1个VGA和4个USB 2.0端口。APAX-6572具备4个扩展槽,可通过连接4个APAX-5090P通讯模块,COM端口多可扩展至18个;通过连接4个APAX-5095P CANopen模块,可实现8个CAN端口;APAX-6572亦可通过扩展槽同时连接APAX-5090P和APAX-5095P两种模块。在此系统中,可多使用32个APAX 数字量采集&控制模块,多可提供768个数字量I/O,192个模拟量I/O。
APAX-6572将控制、信息处理和网络通讯功能整合在单一控制系统内。APAX-6572支持IEC-61161-3标准编程语言:LD, FBD, IL, SFC, C, C++ ,C#及.NET类库,为开发者提供一个开放且灵活的编程环境,编程人员可采用自己熟悉的语言来进行项目的开发,并可集中在一个控制器,控制器间无需转换语言。
为了帮助工程师及时处理故障,提升系统可用性,APAX-6572采用许多创新技术,如研华看门狗定时器,可提供报警和系统自检;硬件状态实时监控,如果发现故障被便触发报警;另外,其支持备份功能,备份系统可保证系统可靠稳定运行,当主控制器出现故障不运作时,备份系统将自动接管控制任务。
本产品已可购买,如需更多信息,请联系当地的销售代表或拨打研华服务专线800-810-0345,或访问研华官网://www.advantech.com.cn/products/APAX-6572/mod_A11A3013-6173-4089-A94F-246B92BF6DCB.aspx 。