• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

AMD推嵌入式芯片业务 开启转型模式

来源:集微网
时间:2013-05-17

分享至:

近日,通用电气宣布,将基于 AMD 发布的嵌入式APU芯片开发多款嵌入式计算模块,得益于芯片的先进架构和诸多亮点特性,该计算模块有望应用在大量的工业和嵌入式环境中。这条消息对于去年徘徊在低谷的AMD来说是一个巨大鼓舞——嵌入式APU成果正在快速转化为业务优势。然而更重要的是,这意味着由嵌入式芯片业务开启的一场AMD转型大戏也正式上演。

嵌入式APU瞄准未来

从CPU到APU再到嵌入式APU,AMD身上厚重的传统x86印记正在逐渐剥离。从APU开始,AMD就致力于整合芯片的发展,将CPU和GPU巧妙联合起来,共同承担计算任务,实现了更高效率、更低能耗的计算优势。嵌入式APU的出现,不仅意味着AMD完成了整合芯片的再次进化,而且使得AMD的业务开始触及更为广阔的领域。

在通用电气选择AMD嵌入式芯片之前,索尼就宣布在下一代游戏主机PS4中采用AMD的定制APU芯片,无独有偶,微软也宣布在即将发布的Xbox 720中采用AMD提供的解决方案——嵌入式APU整合CPU+GPU的技术优势,使得AMD几乎垄断了游戏机市场。受到游戏机业务不断增长的利好影响,AMD单周股价大涨36%,创下十年之。

据IDC数据预测,到2016年,全球嵌入式设备数量将增长至96亿部,高效能的嵌入式芯片将大有可为。对于AMD而言,在游戏机市场试水成功,再加上不断完善、提升的技术优势,有助于AMD在面向未来的、更广阔的市场中寻求更大的发展机会。

就在不久前,AMD宣布成立了半定制业务部门(SCBU),将基于微处理器、图形核心、多媒体等领域丰富的知识产权,定制开发独一无二的专属方案——为PS4定制的APU就是该部门的个成功案例——此举透露出AMD深耕嵌入式领域的决心。除此之外,优秀技术人员的纷纷回归,也为AMD在嵌入式领域大显身手奠定了重要的人才和技术基础。

“三驾马车”拉动转型

在嵌入式芯片领域逐渐发力,意味着AMD迈出了转型的步。在PC市场持续萎靡的背景下,这一步宣告了AMD不再局限于传统PC业务,开始为更加多元化的业务布局而努力。

“过去一年的变化就是现在我们是一家SoC公司了。未来也会如此,我们会根据自己的市场提供好的技术。”AMD高级副总裁兼全球业务部总经理Lisa Su在年初接受媒体采访时这样说道。按照AMD的目标,在2013年年底之前,嵌入式芯片的营收比例将从5%提升至20%,照目前的发展势头来看,实现这一目标并不是难事。

除了嵌入式领域,AMD另外瞄准的两个高增长市场也有明确的进军规划,并由此形成拉动AMD全面转型的“三驾马车”。针对平板电脑和其他移动设备的超低功耗便携式客户端产品,将随着代号为Temash的APU在5月中旬亮相而正式发力;而面向高密度服务器领域的芯片,则会在2014年面世的、基于ARM架构的处理器身上得到验证。

对于AMD的转型而言,“三驾马车”充分利用了自身的差异化优势,有利于在高速增长的市场机会中实现突破。丰富的自主知识产权能够充分响应嵌入式领域的多元化需求,在低功耗领域的长期耕耘有助于抢占移动终端市场,而收购Seamicro、与ARM达成战略合作则形成了针对高密度服务器市场的竞争优势。

面向未来,“三驾马车”将促使AMD面向高增长市场逐步形成更加多元化的业务布局。目前来看,嵌入式领域捷报连连,“三驾马车”已经描绘出了一个全新的AMD轮廓——未来几年,AMD传统芯片业务的营收将降至总营收的50%,而另外50%,就是来自于新的高增长市场。

标签 AMD Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网

更多新闻