• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

华北工控机 启智梦想之旅新品发布会

来源:EEWORLD
时间:2013-05-16

分享至:

本网讯:2013年5月10日华北工控“启智梦想之旅”新品发布会在北京圆满举行,会中探讨了工业计算机的发展,对未来工业计算机发展趋势作了一个展望,后公布了华北工控2013年的几款新品。


 

    会中各资深人士发表了自己对工控行业的见解以及对未来的探讨,工控机由20世纪80年代的STD总线工控机到90年代初第二代的IPC工控机解决了低成本和PC兼容性问题,而Compact PCI总线工控机解决的是可靠性和可维护性问题。而今新一代的工控技术逐渐由生产过程自动化层向管理信息化层移动,新一代工控机技术同时是下一代网络(NGN)技术设备的基础。因此,覆盖Compact PCI总线、PXI总线以及Advanced TCA技术的新一代工控机技术具有巨大的市场潜力和广阔的应用前景。

如果说代工控机技术开创了低成本工业自动化技术的先河,而第二代技术造就了一个PC-based系统时代,迅速发展和普及的第三代工控机技术造就了今天工控机市场的繁荣,那么未来的工控机技术靠什么来推陈出新呢?随着信息化、数字化、智能化的世界潮流和计算机技术、控制技术、网络技术、显示技术(尤其是现场总线和控制网络)的发展,特别是面对高增长率的市场环境,我们期待着工控机技术能在所有同仁努力下达到质的飞跃。

华北工控作为国内早的工控机生产研发企业,一直坚信创新就是企业生命力的体现,在技术创新、生产设备创新方面加大了投入比例,并且非常重视研发团队的整体素质培养。2013年伊始华北工控研发团队不负众望,推出了几款新品,在技术、工艺设计、耐用性方面都达到水平,此次发布会为大家来的新品有如下几款:
 
EMB-3500主板:

 

EMB-3500主板采用Freescale基于ARM Cortex™-A9架构的高扩展性多核系列应用处理器,不仅具有超强的图形处理能力、1080P高清播放以及应用计算能力。同时拥有极低的功耗,并且扩展接口丰富。该板卡支持2个双通道24bit LVDS接口、1个HDMI接口、1个VGA接口、2个千兆网卡、1个SATA2、12个RS-232和1x 485/232、5个USB2.0、1个USB(OTG)、多达40个GPIO等接口,并可扩展摄像头模块。 该产品兼具了稳定可靠的工业级产品性能和智能化数字多媒体播放器的优势,可广泛为数字标牌、汽车、数字控制、交互式客户端、媒体播放、广告、LCD大屏、交通控制、信息系统、金融设备等众多领域提供解决方案。

EMB-3700主板:
 


EMB-3700主板是首款采用AMD G-Series SOC平台,板载超低功耗处理器。该处理器是完全的SoC单芯片设计,整合2-4个美洲虎新架构的CPU核心、GCN架构的GPU核心。采用该平台不仅具有超强的图形处理能力、1080P高清播放以及应用计算能力。同时拥有极低的功耗,并且扩展接口丰富。该板卡支持1个LVDS接口、1个HDMI接口、1个VGA接口、2个千兆网卡、2个SATA3、5个RS-232和1个 232/422/485、6个USB2.0、1个Mini PCIe、8路GPIO等众多扩展接口。

SOM-6938主板:

 
 
SOM-6938是一款符合COM Express规范的系统核心模块,采用Type2插槽设计,通过灵活地搭配不同扩展功能的底板实现相应的解决方案。该模块基于Intel Cedar Trail 低功耗平台,板载Intel Atom N2800/D2550处理器、4GB DDR3 高速内存,以及内置Intel® GMA 3650/3600 图形控制器,使该模块在小巧的体积下仍具有超强的应用计算能力、图形处理和1080P高清播放能力。

SOMB-2001主板:


 
SOMB-2001是一款COM Express规范的载板,兼容 Type1、2、3、4、5 。该板采用COM Express标准模块接口,提供LAN、USB、VGA、SATA、GPIO等端口,且支持单电源供电方式。因此客户只需选择适配的COM Express模块,既可通过COM-E 插槽便可灵活组成具有典型嵌入式 PC功能(串口、并口、声卡、网卡、显示)的系统平台。

PRO-8000工控机:


 
PRO-8000是一款19寸1U可上架工业控制计算机,拥有多达14个串口,专为工业级多串口应用方案而设计。整机基于Intel Cedar Trail 平台,板载Intel Atom N2800/D2550处理器,4GB DDR3 高速内存,以及内置Intel® GMA 3650/3600 图形控制器。该工业计算计算机在具有极低功耗的同时,仍具有超强的应用计算能力和图形处理能力。

新品发布会之后,华北工控的工作人员与多家厂商的代表进行了产品方面的探讨。
作为行业专用计算机领域的领导品牌,华北工控多年来一直致力于为客户提供功能丰富且性能稳定的优质工业计算机、嵌入式计算机、特种计算机解决方案和定制化服务。
想更多了解华北工控的朋友请访问华北工控官方网站:www.norco. cn,更多精彩内容等着您。

标签 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网

更多新闻