来源:OFweek电子工程网
时间:2013-05-16
今年5.17电信日的主题是“信息通信技术与改善道路安全”,不过,因为 4G 网络推动移动互联网的高速发展,引发了全球性的移动互联网浪潮。一度传闻中国有可能在5.17电信日当天发放4G牌照。电信日近在眼前,围绕高速的移动上网备受关注,尤其是4G 网络成为这个节日的亮点。
目前,全球LTE用户近亿,50%的LTE无线网络流量由这个来着瑞典的老牌设备商提供。那我们就听听 爱立信 东北亚区执行副总裁兼市场与战略部总经理冯映夺,这位通信老将与4G的故事以及看法。笔者多次采访过冯本人,他知识渊博以及职业经理人的和蔼笑容,给我留下了深刻的印象。在全球经济危机,电信运营商面对OTT冲击利润逐降,设备商齿寒唇亡的背景下,老冯以及爱立信对LTE如此从容,也是一种境界吧。
爱立信东北亚区执行副总裁兼市场与战略部总经理冯映夺
不啰嗦了,这里提炼几个他本人的观点:
1、十年以前,我就问这个“LTE”是什么(其实2003年时,韩国已着手测试LTE)。
2、LTE可以用在汽车行业里,也可以用在任何行业,如医药行业。
3、LTE史上发展的速度也是快的,用了23个月达到500万用户,27个月达到1000万用户,34个月达到5000万用户,现在又过了几个月,达到了8000多万用户。
4、全球50%的LTE的流量都是走的爱立信的网络。(牛气!)
5、三年前,好的网络是平均网络的240%。现在有些网络已经上了LTE,性能当然要比平均的宽带网络要好得多,达到400%多。