来源:OFweek电子工程网
时间:2013-05-16
北京时间5月16日消息,在线新闻网站Mashable周三发表署名邓肯-马登(Duncan Madden)的文章。作者通过采访 诺基亚 销售与营销执行副总裁克里斯-韦伯(Chris Weber),揭开了诺基亚如此钟情微软Windows Phone操作平台的真正原因。
以下为文章概要:
鉴于昨天诺基亚发布的新款旗舰智能机Lumia 925受到欢迎,我们特地与诺基亚销售与营销执行副总裁克里斯·韦伯聊了15分钟。我们关注的问题就是诺基亚未来的出路。
对于这个问题,韦伯的回答当然是“Windows Phone阵营”。不过,为什么处于生死存亡之秋的诺基亚会孤注一掷,把所有希望都寄托在被人们嘲笑多的移动系统上呢?
原因貌似很简单,就是诺基亚的每个一个员工,从研发人员到高管,他们都确信Windows将为消费者提供连贯性和前瞻性的服务。
韦伯说:“目前我们面临的问题不是所提供的产品本身。我们知道当人们拿到一部Lumia手机时,他们喜欢Windows交互界面以及动态磁贴(Live Tiles)。这些功能都是我们与其他手机厂商的标志性区别。关键在于执行和抠细节,如何令我们与微软的合作更具有活力,使得人们注意到Windows手机将是Android和iOS之外的另一种选择。”
韦伯还解释了看好微软的原因:“我们在微软身上下注有两个原因。首先,我们感觉我们可以与众不同,所以我们进行紧密的合作,尤其在成像显示方面。其次,微软具有广泛的生态系统,涵盖手机、平板电脑、PC以及XBOX,诺基亚将之称为数字化的生活方式,这方面包括的内容有很多,比如微软云服务SkyDrive、Bing搜索引擎、XBOX游戏设备以及Skype。这一系列产品能结合在一起,因此我们非常高兴能与微软处在同一战壕中。”
在这一点,韦伯的分析还是有道理的。微软的生态系统布局深远,建立完善。诺基亚刚好负责打造秀的Windows Phone手机。不过,从以往的各种新闻报道来看,诺基亚的Windows Phone手机似乎并不受人待见。消费者认为Windows Phone手机要比Android和苹果低一档次,他们不相信诺基亚凭借Windows Phone手机能上演大逆袭。
不过,韦伯称这一现状正在发生改变。韦伯说:“我们正在取得进步。2012年第四季度,我们在全球范围内售出440万台Lumia手机,在2013年季度,该类型产品达到了560万台。今年的第二季度,我们增长的速度更快。相比苹果在2013年季度售出4780万台iPhone,Android同期占据市场总额75%,售出1.56亿台的数字,你们可以想象诺基亚还有一段很长的路要走。”韦伯继续说:“我们确实想步子快一点,所以我们发布了Lumia 928和Lumia 925,我们向美国大型运营商都配备了新型手机,例如Lumia 920特供AT&T,Lumia 928特供Verizon以及Lumia 925特供T-Mobile。对此,我们感到兴奋,并将绝对致力于Windows的发展。”