来源:机电商报
时间:2013-05-16
随着全球首个集成能源管理和智能电网通信的低压断路器——Emax2的推出,ABB一直以来凭借强大的技术研发实力,引领行业技术发展的优势地位进一步凸显。
使用Emax2替换现有传统低压断路器,每年可节电58亿千瓦时,相当于210万个中国家庭的年用电量,每年减少二氧化碳排放量400万吨,等同于超过100万辆轿车一年的碳排放量。如果在一幢大楼里安装Emax2低压断路器取代传统低压断路器,峰值功率可以降低高达15%。
节能效果显著
ABB中国低压产品业务部断路器和开关类产品市场营销经理王焕对记者表示,“作为一款划时代的产品,Emax2全新系列低压断路器,集成了系统保护、负载管理、测量、通讯及电能管理等多种功能,从标准系统到复杂的自动化网络,Emax2都能简单可靠的满足用户需求。”
一直以来,断路器被广泛应用于提高安全性和保护电路等方面, Emax2是个应用于节能管理的断路器产品。
“断路器随处可见,节能潜力非常之大。Emax2就是我们通过采用智能技术降低能源消耗的成功案例。”ABB集团低压产品业务部负责人梅塔表示,“客户通过采用我们的全新产品,不仅可以保护环境,而且能大幅降低成本。”
正如梅塔所言,节能效果显著是Emax2突出的特点之一,对此王焕也表示认同,“该断路器配装了集成电能管理功能的智能型脱扣器,能够测量和评估能耗,继而通过管理用电负荷维持或者降低由用户设定的峰值功率。同时,其所具备的负载管理功能,有助于避免因峰谷用电供不应求引发的断电,从而保证供电连续性。”
据了解,Emax2配备的新一代智能脱扣单元具有容易设定和读取、具备直观的触摸屏操作、精度高、可以存储更多报警和脱扣事件等多种功能,同时还配备了为了避免故障和有效脱扣所需的智能管理系统。
之所以有显著的节能效果,除了配备了新型智能型脱扣器做到精确保护和监测之外,实现电能管理也是Emax2实现节能的另一有效手段。据了解,Emax2可以通过对非重要负荷选择性的脱网和适时的再接入实现电能管理。而这一智能的“决策”源于ABB专利技术的软件算法,同时配合控制器,在确保整体系统功能,同时又不影响舒适性和工作效率的前提下,指令接通或断开那一时间段的非关键负载。
这一独有的“电能管理”功能是Emax2端技术。其无需增加额外的监控系统,在客户设定的功率限值前提下,通过ABB专利技术的逻辑算法,配合控制器对能耗实时监测,在保证整体系统运行正常的前提下,基于客户对负载优先级别的排序,控制下游主次支路分合,既为客户节约了用电量,又降低了管理成本。
此外,Emax2还具有广域的连通性,可与所有自动化配网和能量管理系统实现完美整合,有效提供生产力并改善能耗,或实现远程服务。同时,也非常易于操作,其可以通过便携笔记本、智能手机或者平板电脑对智能脱扣器进行读写和查询,由于其脱扣单元全系列通用,也使得更换非常方便。同时,其通讯模块可以直接正面安装,并能简单、快速的实现通讯功能。
技术优势明显
从20世纪80年代代断路器诞生,到第二代小型化断路器追求更加紧凑的设计、更方便的连接,到第三代断路器要求断路器产品除了对自身进行很好地保护和控制之外,还要了解整个负载回路的故障情况,从而进行选择性保护,并实现测量和通讯的功能。目前,断路器的发展已经经历了4个阶段。
与前几代产品相比,Emax2作为第四代技术更像是一个智能“管家”。它除了做到自身精确保护和精确设定之外,还能做到对整个电网进行全面监控、智能化的能效管理、高端的建议性保护。
“随着Emax2不断推向市场,我们将在保持与Emax价格水平不变的情况下,逐步替代原有的Emax断路器产品。”王焕表示,ABB的目的很明确,就是要让客户在不增加投入的情况下,享受到更加前沿的技术。在他看来,跟市场同类产品相比,Emax2的技术水平至少5~10年。
凭借这一产品,ABB将继续保持在低压断路器行业的地位,并进一步扩大其市场份额。
一直以来,对产品技术研发的大力投入,确保了ABB在行业里能够一直保持技术的优势。2012年,ABB投资约15亿美元用于研发,在全球拥有超过7000名技术人员。尤其是自进入中国市场以来,ABB实行了“在中国,为中国”的本地化研发战略。将中国市场的需求与ABB的技术优势相结合,研制出满足中国市场需求的高品质产品,也是ABB在中国市场份额不断扩大的秘诀。
“ABB整个产品的研发是结合市场需求与ABB在技术积累方面的优势来进行的。”王焕表示,虽然这款产品是由ABB位于意大利的研发团队来进行,但是鉴于中国市场在ABB全球市场的重要性,来自中国市场的需求也成为这款产品在研发过程中考虑的重要因素。
据介绍,今年年底,Emax2将会在中国市场进行销售。未来,ABB还将针对如低温、高海拔、高压直流等特殊的应用场合,对Emax2的相关功能进行定制化设定。