• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

微软Surface Pro:对下一代PC形态的探索

来源:中国电子网
时间:2013-05-16

分享至:

PC市场不景气,站在PC产业链顶端、控制操作系统的微软决定亲自出马做硬件。如果说Surface RT是对平板电脑市场的追逐,那么Surface Pro就是对下一代PC形态的探索。作为一台超便携的PC,Surface Pro基本符合我们的预期,具备Windows笔记本电脑的性能和平板电脑的便携特性。但消费者总是会要求更多,包括更轻的重量、更长的续航时间、更高的内存和SSD容量。这些,代Surface Pro统统无法满足,只能等待下一代产品。

微软Windows 8采用了经典桌面与Modern UI混合的双模式设计,这对传统PC厂商的硬件创新能力提出了很大的挑战。不仅许多预装Windows 8的笔记本电脑换上了触摸屏,而且我们也看到多款来自各大PC厂商的变形设备,它们增加了屏幕旋转或插拔的新结构,希望在不失去笔记本电脑特性的情况下, 额外提供平板电脑的触控式操作体验。Surface Pro也是这样一款设备,不同的地方在于它是由微软自主设计开发的,所以大家都非常期待。同时掌控软硬件的微软,会拿出一款什么样独一无二的 Windows 8设备?它会不会成为这个全新混合系统的拍档?

4月初,Surface Pro在国内正式上市后,我们拿到了一台128GB版本的产品以及两个Surface专属配件键盘:一个是独一无二的触控式键盘(Touch Cover),一个是常规的实体键盘(Type Cover)。经过近两周的试用和研究,我们发现了Surface Pro的很多亮点,也遇到一些麻烦。接下来,希望我们的测试可以让大家对这台崭新形态的设备有一个相对全面的了解。

硬件和设计

看上去坚不可摧:Surface Pro 13.5mm的机身厚度比RT版的9.3mm增加了不少,冷峻的线条在视觉上增加了厚重感,但实际重量接近使用Smart Case的iPad 4,整体给人硬朗、结实、可信赖的感觉。

Surface Pro的整体外观与Surface RT基本相同,机身外壳采用一种被称为VaporMg(雾化镁)的镁合金材质,颜色为灰黑色。Surface Pro 13.5mm的机身厚度比RT版的9.3mm增加了不少,冷峻的线条在视觉上增加了厚重感,与iPad 4采用的弧形边缘正好相反——苹果的这个视觉魔术“隐藏”了iPad 4比Surface RT厚0.1mm的事实。Surface Pro的重量约930g,加上200g左右的键盘配件,与11英寸的MacBook Air重量相当。整体上看,简洁的机身、出色的做工和独一无二的材质,使Surface Pro整体给人硬朗、结实、可信赖的感觉。为了展示Surface机身的坚固性,微软硬件部门甚至给Surface加上轮子,做成了可以踩上去玩的滑板。

Surface Pro将一台完整功能的超极本塞进了10.6英寸的平板电脑结构中,其内部结构的紧凑程度可见一斑。iFixit网站因时间拆解热门电子产品,并且在 网站上提供拆解报告而知名,它们会根据拆解难易度给电子产品评分(满分10分为容易拆解)。在Surface Pro如期倒在它们的螺丝刀下之后,iFixit给这台混合型产品打了1分,也就是难拆解。作为对比,苹果全系列iPad的得分是2,而Surface RT的得分是4。鉴于Surface Pro只提供128GB SSD的版本,部分用户可能希望能自行进行升级。现在,这个愿望基本可以破灭了。iFixit称,值得欣慰的是,电池并没有被焊死在主板上。

Surface Pro采用了第3代英特尔Core i5处理器,集成HD 4000显示卡,这与2012年版11英寸MacBook Air基本款相同。散热方面,Surface Pro内置了两个风扇,环形散热孔遍布于机身上半周。日常操作时,风扇的噪音几乎可以被忽略。不过,在玩大中型游戏时,明显的呼呼声仍然不可避免,好在机 身不会出现发烫的情况,Surface Pro整体的散热控制做得不错。

Surface Pro拥有前后两个摄像头,均可拍摄720p分辨率的视频,与MacBook Air和iPad的前置摄像头相同。这两个摄像头主要是为视频会议所设计,后置摄像头有一个22%的仰角,为的是抵消打开Surface Pro支架后的机身倾斜角度,出于同样的考虑它还将麦克风设置到了机身顶部。如果用这个摄像头来拍照的话,只能得到噪点明显且不包含EXIF信息的照片, 跟配备200万像素摄像头手机的拍照效果相当。

屏幕和触控

Surface Pro采用的是一块10.6英寸的16:9屏幕,显示效果清晰明亮。微软称,它们使用了光学贴合技术来降低显示面板和玻璃板之间的距离。这有助于程度 减少光的折射,从而让清晰的图像能透过玻璃板。我们知道,一些热门智能手机均采用了屏幕贴合技术,给人的感觉是屏幕上的项目就在指尖,而不是隔着一层玻璃 操作。对比iPad 4,Surface Pro的屏幕也有同样的优势。

对于一款笔记本电脑和平板电脑混合的产品来说,屏幕尺寸的选择非常关键。微软所以选择10.6英寸的屏幕,主要是考虑到更小的屏幕无法满足Windows 8的分屏多任务功能需求,而且目前的屏幕宽度正好可以搭配一个接近全尺寸的物理键盘,从而保证输入效率。

每 台Surface Pro都附赠一支触控笔,它的主要作用是在经典桌面模式下替代鼠标进行操作,同时也可以在特定的App中写字或作画。在微软历代的平板类产品中,笔始终是 一个不可替代的元素。在Surface Pro上,微软采用了Wacom的解决方案,这支无线无源1 024级的微压感触控笔,可以给需要进行绘图等工作的专业人士带来很大的帮助。该触控笔上有专门的模块,不使用时可以将其吸附在屏幕右侧的充电接口处。

Surface Pro的屏幕分辨率是1920×1080,像素密度为208ppi。在Modern UI下,这块高清屏幕带来了出众的显示效果,但是在经典桌面下,文字和界面元素都会变得非常小。正是因为如此,Surface Pro的默认显示大小设置到了150%。这带来的问题是,并非所有第三方程序都能正确适应这个显示比例,例如Chrome浏览器会变得模糊。此外,如果外 接20英寸以上显示器的话,150%的显示比例会让文字和界面元素变得过大。

软件体验

小尺寸全高清屏带来的难题:Surface Pro配备了全高清的屏幕,但它的默认显示比例是150%(右图),这样会牺牲经典桌面下程序的显示效果,但是避免了100%(左图)显示时界面元素过于局促而无法看清的问题。

微 软在中国市场推出的Surface Pro提供两个不同的版本,一个预装普通版Windows 8系统,被称为Surface中文版;一个预装专业版Windows 8系统,被称为Surface专业版。其中,前者又有64GB和128GB两个不同SSD容量的产品,而后者仅提供配备128GB SSD的产品。Surface专业版也可以理解为国际版,而Surface中文版是为中国市场定制的版本——操作系统被降级,但赠送Office 2013家庭和学生版。128GB的Surface专业版和中文版价格相同。

具体来说,Surface中文版预装的是普通版Windows 8之下的一个分支,名为CoreCountrySpecific版本,大意是国家限定版(通过运行命令“slmgr.vbs /dlv”可查看具体系统版本)。现在,预装Windows 8的电脑不再随机器赠送安装/恢复光盘,而是采用硬盘内置恢复分区的方式实现系统重置。同时,Windows的激活方式也发生了变化。简言之就是出厂时用 于激活的Key已内置于BIOS中,只要安装与之对应的版本就可联网自动激活。如果仍想通过传统的方式重装操作系统,那么需要在互联网上找到其他面向中国 市场OEM厂商泄露出的国家限定版系统镜像,安装后就可以自动激活系统。

Surface Pro的64GB和128GB版本默认可用存储空间分别是31GB和90GB。有两种立竿见影的空间扩展方式可以采用。一种是将7.8GB的恢复分区转移 到闪存盘等外置存储器中,然后删除恢复分区。通过[Windows]+[W]组合键搜索“创建一个恢复驱动器”,然后准备一个空白的闪存盘,容量至少 8GB,按照提示步骤创建完成后,在磁盘管理中删除该恢复分区即可。另一种方式是通过存储卡进行扩展,性价比同样较高。

对于一台强调便携性 的产品,系统唤醒速度和电池续航时间都是非常重要的参数。速度方面,Surface Pro完全可以实现用8s左右的时间完成冷启动,从待机状态恢复以及进入睡眠的时间也仅为2s~3s。虽然无法与iPad可以随时瞬间唤醒的速度相比,但 使用体验基本令人满意。电池续航方面,我们的这篇文章是在Surface Pro上使用Type Cover键盘完成的,打开Word和两个浏览器随时查阅资料,使用节能模式在4个小时10分钟后我们收到还剩10%电量的提醒;如果是全程玩实况足球 2013这款游戏,正好在2个小时的时候收到还剩10%电量的提醒。作为PC产品,Surface Pro的续航时间基本可以接受,但它无法与iPad长达10小时的续航表现相提并论。

在Windows 8新的Modern UI下,App可以很好地适应触控操作。目前主要的问题是,Windows应用商店所提供的App质量和数量都与iOS相差一大截,有些主流的App尚没 有Windows 8的版本,而支持Windows 8的App在功能和设计水准上都打了折扣。消费者只能等待Windows 8应用生态环境的成熟。另一方面,在经典桌面模式下,海量的Windows应用程序可以很好地满足大家的需求,尤其是全功能的Office办公程序。但是 大部分第三方程序都没有对滚动屏幕、双指缩放等在平板电脑上常用的多点触摸操作进行优化,如果试图用手指操作,就会有很强的挫败感。

接口与配件

独一无二的专属键盘配件:随Surface发布的两款键盘各具特色,而且均可作为Surface的保护套。Type Cover(左)的体验非常接近笔记本电脑键盘,Touch Cover(右)则更轻薄多彩,适合所有非文字工作者。

压感笔是Windows平板电脑的好搭档:Surface Pro随机器附赠了一支无线无源1 024级的微压感触控笔,它既可以在经典桌面模式下当做鼠标使用,也可以给需要进行绘图等任务的专业人士带来很大的帮助。

Surface Pro机身提供的接口包括一个全尺寸的USB 3.0、一个标准的3.5mm耳机孔、一个Mini DisplayPort视频输出口以及一个独特的键盘接口。在电视广告中,可以通过磁性接口吸附的外置键盘独领风骚。它有两个版本,Type Cover和Touch Cover。两者尺寸相同,都可以扣入Surface Pro作为屏幕保护套使用。Type Cover与普通的笔记本电脑键盘没有什么区别,需要适应的是该键盘上面一排是为Windows 8定制的功能键,而传统的[F1]~[F12]按键则需要配合[Fn]键来使用。Touch Cover提供的是一种非常不同的输入体验,经过一周左右的适应,我们基本可以熟练使用,并且达到了不错的输入效率。但是它并没有完全避免误触的情况,在 输入大量文字时,这种情况就会积累起来让人感到别扭。事实上,这两个键盘的重量基本相同,区别主要是厚度,我们推荐每天文字输入量超过1 000的用户使用Type Cover,否则才考虑尝试Touch Cover。在使用Type Cover的过程中,我们间歇性地遇到了触摸板无响应几秒钟然后又恢复的情况。据微软称,它们将在下一次系统更新时修正这个问题。

需要说明的是,尽管Surface Pro内置了支架,而且Type Cover可以带来的输入体验,但我们还是不能轻易将Surface Pro放在腿上稳固地使用,毕竟两者之间没有笔记本电脑上的铰链结构。如果在床上使用的话,垫一本大书是简单的解决方案。

结语

键盘接口和神秘的4个金属触点:微软称未来将会开放磁性键盘接口给第三方使用,在获得微软授权的前提下为Surface开发专属配件。同时,暗示尚未被利用的4个触点将成为Surface的扩展坞或者附加外置电池接口。

作 为一台超便携的PC,Surface Pro基本符合我们的预期,具备Windows笔记本电脑的性能和平板电脑的便携特性。但消费者总是会要求更多,包括更轻的重量、更长的续航时间、更高的 内存和SSD容量。这些,代Surface Pro统统无法满足,只能等待下一代产品。

不过,Surface Pro是经过微软深思熟虑和悉心打造的产品,虽然有很多挑战固有PC使用模式的地方,有一些不足之处,但是做工出色,没有任何明显的缺陷。所有喜欢Windows 8,喜欢尝试新事物的用户,都有充足的理由考虑这款设备。

其实微软向做一款适合所有人的融合PC产品,但结果是两头不讨好。

标签 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购

更多新闻