来源:cnbeta
时间:2013-05-16
许多人可能知道重复性压力损伤,比如说腕管综合症,这类损伤可能在身体的手或其他部分长时期重复相同的动作之后产生。腕管综合症非常痛苦,甚至会极大地影响工作和生活,如果你也长时间从事手部的重复动作并期望降低患该症的风险,那么应该来看看这款由Penclic生产的符合人体工学的鼠标产品。
导致重复性压力损伤的元凶之一就是鼠标,长时间在电脑前工作的人每天都要进行反复的手腕前后移动,长此以往许多人的腕部就会有问题。要降低这一问题造成的风险,方法之一是使用符合人体工学的鼠标。一家名为Penclic的企业始终都在致力于出产人体工程学设备。
Penclic刚刚发布了一款名为Bluetooth B2 Mouse的蓝牙鼠标,从外形看就像一支笔戳在小型鼠标上一样。此产品的鼠标底座有个小型滚轮,笔身上则有几个按钮。此鼠标采用蓝牙与PC连接,所以是无线设计。如果电脑本身就有蓝牙,那么就能直接配对。该产品可用于Mac和Windows设备,使用时无需鼠标垫。
这款鼠标在使用上就像手中的笔一样,通过激光传感器移动光标,在大部分表面上都能做到精确移动。鼠标之上有5个按钮和1个滚轮,内置一颗可充电电池,每次充电后可用2个月时间。该产品的无线使用距离为10m。现该产品已经开始销售。