• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Vishay推出用于红外触摸板的新款高速红外发射器和与之配套的高速硅PIN光电二极管

来源:EEWORLD
时间:2013-05-15

分享至:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 5 月15 日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新型高速850nm 红外发射器 --- VSMG10850和940nm红外发射器--- VSMB10940,以及匹配封装、对780nm~1050nm辐射非常敏感的高速硅 PIN 光电二极管 ---VEMD10940F,扩大其光电子产品组合。这些器件均具有±75°的超宽半强角,小尺寸侧视表面贴装封装的尺寸为3mm x 2mm,高度仅有1mm。

今天发布的这些红外发射器采用透明无色封装,在20mA下的典型发光强度达1mW/sr,比市场上的类似器件高33%,开关时间只有15ns。940nm VSMB10940采用GaAIAs多量子井技术,典型正向电压为1.3V;850nm VSMG10850采用双异质技术,正向电压为1.4V。

VEMD10940F光电二极管具有一个匹配VSMG10850和VSMB10940等830nm~950nm红外发射器的日光滤光片。器件的反向光电流为3µA,暗电流为1nA,峰值敏感度波长为920nm,光电流的温度系数低至0.1%/K。

VSMG10850、VSMB10940和VEMD10940F的外形很低,适合用在打印机显示屏、电子书阅读器、智能手机、平板电脑、超级本和GPS导航仪等设备的红外触摸板当中。器件可以在车间存放168小时,潮湿敏感度等级达到J-STD-020规定的3级。发射器和光电二极管支持无铅回流焊,并符合Vishay的绿色标准。

新款红外发射器和光电二极管现可提供样品,并已实现量产,供货周期为六周到八周。

标签 Vishay 推红外触摸板 红外发射器 PIN 光电二极管 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网

更多新闻