• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

泛华恒兴8槽机箱系列产品通过欧盟CE认证

来源:21ic
时间:2013-05-15

分享至:

21ic讯 日前,由北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)自主研发的8槽PXI机箱系列产品——PS PXI-9108及PS PXI-9108EXT通过了欧盟CE的严格认证,并取得了CE认证证书。

CE认证是一种安全标志认证。在欧盟市场,CE标志属强制性认证标志,被视为制造商打开欧洲市场的钥匙和护照。凡是贴有CE标志的产品无须符合每个成员国的要求,就可在欧盟各成员国范围内自由流通销售。泛华恒兴8槽机箱系列产品CE认证书的获得,标志着泛华恒兴自研的机箱拿到了进入欧盟市场通行证,也是对泛华恒兴自主研发能力的认可,拓宽了泛华恒兴产品的销售渠道。

泛华恒兴PXI-9108系列机箱 CE认证证书

PS PXI-9108系列机箱泛华恒兴自主研发的一款8槽PXI机箱,该类机箱提供1个PXI总线系统插槽和7个PXI外围卡槽,符合PXI和CompactPCI规范,可兼容PXI和CompactPCI模块。PXI-9108系列机箱符合当前的PXI性能标准,如PXI触发总线、星形触发、PXI局部总线和10MHz参考时钟等,可满足大多数测试测量应用,适用于PXI及CompactPCI测控平台的构建、嵌入式控制、数据采集、测试测量应用等领域。

PS PXI-9108 8槽PXI机箱

标签 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购 Element14采购 Element14代购

更多新闻