来源:21ic
时间:2013-05-15
21ic讯 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布扩展具有智能模拟和独立于内核的外设之全新PIC16F75X系列8位单片机(MCU),该产品是通用应用,以及电源、电池充电、LED照明、电源管理和电源控制/智能能源等应用的理想选择。全新PIC16F753 MCU建立在广受推崇的PIC12F752成功基础上。PIC16F753提供了PIC12F752的全部主要特性;例如集成的互补输出发生器(COG)外设可为比较器和脉宽调制(PWM)外设输入提供非重叠、互补波形,同时又实现死区控制、自动关断、自动复位、相位控制和消隐控制。此外,PIC16F753还提供了一个增益带宽积(GBWP)为3 MHz的运算放大器,以及一个有助于开关电源应用的斜坡补偿电路。全新MCU还配有3.5 KB自读写程序存储器、128B RAM、片上10位ADC、9位DAC、捕捉/比较/PWM模块、高性能比较器,以及两个50 mA驱动能力的I/O,使工程师能够提高整个系统能力,并降低成本。
PIC16F753具有更多智能模拟功能,有助于提高系统性能和效率,同时降低系统成本,尤其对于较新的LED照明和智能能源应用。凭借集成COG、高性能比较器和针对直驱FET的50 mA输出等众多片上通用和专用外设,PIC16F753 MCU可满足各种应用需求。高电压版采用了并联稳压器,允许在2V至未指定用户定义电压等级下工作,工作电流小于2 mA。高电压版本非常适用于那些具备高电压电源轨的成本敏感型应用。此外,8通道10位ADC可用来实现各种传感器和电容式触控等mTouch™触摸传感应用。
Microchip的MCU8部门副总裁Steve Drehobl表示:“凭借运算放大器和斜坡补偿功能等增强功能,PIC16F753 MCU能够为LED照明和电源控制等应用实现高效电源转换。PIC16F753 MCU提供了一个将智能融入众多应用的多功能平台。无论MCU是应用在汽车、消费、商业还是工业市场,它都可提供一个提高效率、降低成本、增强用户体验的智能系统基础设施。”
开发支持
Microchip世界一流的开发工具标准套件支持PIC16F753,其中包括PICDEM™实验开发工具包(部件编号DM163045)、PICkit™ 3(部件编号PG164130)和PICkit低引脚数演示板(部件编号DM164130-9)。现已提供针对该产品的大功率LED手电筒免费参考设计。
供货
PIC16F753采用16引脚4 mm x 4 mm QFN封装,以及14引脚PDIP、SOIC和TSSOP封装,现已提供样片,以10,000片起批量供应。采用这些封装的PIC16F753高电压(HV)版本也已提供样片,预计于7月投入量产。