来源:21ic
时间:2013-05-14
21ic讯 慕尼黑 R&S FSW50发布,其适用于雷达应用、卫星通信和军事通信等领域中发射机以及众多组件的研发、测试、验证与生产。新型号分析仪的频率覆盖范围从2Hz到50GHz,如果使用R&S公司的谐波混频器,将能够提高到110GHz。
罗德与施瓦茨公司(Rohde & Schwarz)的高端信号与频谱分析仪R&S FSW信号接收频率已经提高至50GHz,同时信号分析带宽扩展至320MHz。新型号仪表将是未来研发、测试以及雷达与卫星应用领域里的选择。
在此基础上,R&S公司还将新型号分析仪R&S FSW50的信号分析带宽从原有的160MHz扩展至320MHz。这一优异性能指标是业界内独一无二的,它使得分析仪满足更大宽带、更高载波频率的信号的解调需求,例如载波频率高达50GHz的线性调频雷达信号。在这之前,测量如此高频大带宽信号通常需要建立复杂的测试系统,包括数字示波器和下变频器。R&S FSW50则简化了这一测试系统,同时还提供了前所未有的测试动态范围并且更容易校准。
超高的频率范围、的测试速度以及丰富的测试功能使得R&S FSW50成为一款卓越的微波分析仪,它在科技公司、研究院所和高校等科研机构中能够起到至关重要的作用。航空航天与国防计量校准实验室等需要接收50GHz信号或需要极高测试稳定度的场所也会因这款产品而受益。R&S FSW50在打开预放的情况下DANL达到-164 dBm/Hz,较低的DANL使其能够测量非常小的信号,例如雷达信号的极微弱的杂散发射。
R&S FSW50即便在50GHz处也能保持极高的频率稳定度,在10KHz频偏处的相位噪声可以达到-114 dBc (1Hz)
R&S FSW50提供多通信标准一体分析功能(MSRA),使其非常适合测量不同类型调制信号的频谱和调制参数,包括不同类型调制信号在时域上的相关程度。使用R&S FSW50可以很容易的测量不同信号之间的相互影响,并得到一个有效的结果可以表征由于不同信号相互影响而造成的误码。R&S FSW50拥有12.1英寸(31 cm)的触摸屏幕,操作起来十分方便,即便是十分复杂的测量应用也游刃有余,而多窗口显示功能让用户可以在屏幕上同时观察不同测量应用的显示画面
R&S公司的高端信号与频谱分析仪R&S FSW50目前已经接受订购,其320MHz分析带宽选件即将发布。